M3i A solar assembly 1

Energía alternativa

FANUC proporciona soluciones robóticas para la fabricación de energías alternativas, reduciendo costes, aumentando la calidad y la competitividad global.
M3i A solar assembly

Soluciones de automatización para la fabricación de energía alternativa

FANUC America ofrece a los fabricantes y proveedores de energías alternativas soluciones robóticas para sus procesos de fabricación. Desde el ensamblaje de paneles solares hasta la producción de baterías, combinamos los robots, software y controles más fiables del mundo con la red de soporte e integración más sólida. El objetivo de FANUC es ayudar a los clientes a aprovechar la automatización de la fabricación de energías renovables para reducir costes, mejorar la calidad y posicionarse mejor en el mercado global.

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y hable con nuestros expertos en automatización que le ayudarán a asegurarse de que está sacando el máximo partido a sus procesos de fabricación de energías alternativas.

Automated Solar Panel Manufacturing

The demand for solar energy requires high-volume, precision manufacturing. FANUC's robotic solutions are designed for the most critical phases of automated solar panel manufacturing. FANUC robots provide the speed and dexterity needed for delicate wafer handling, cell stringing, module assembly and final framing and sealing. By implementing renewable energy manufacturing automation in a solar production line, manufacturers can dramatically increase throughput, reduce material waste and ensure consistent panel quality 24/7.

Battery Manufacturing Automation

As the energy storage market explodes, battery manufacturing automation is practically a necessity. FANUC automation addresses key challenges in battery production, from the precise handling and stacking of delicate electrode materials to complex cell assembly, welding and high-speed pack-out. Our energy manufacturing automation solutions ensure the high repeatability and traceability required for battery quality, all while protecting workers from hazardous materials.

Robotic Solutions for the Alternative Energy Industry

Ensamblaje de pastillas de combustible de uranio y manejo de materiales

Un sistema robótico guiado por visión utiliza varios robots FANUC para clasificar, medir, manipular y preparar pastillas y vainas de combustible nuclear.

Case Study

Las máquinas CNC de FANUC ayudan a MJC Engineering a construir equipos de hidrógeno en tiempo.

CNC, motores y variadores de FANUC ayudaron a un fabricante nacional a suministrar equipos fundamentales para la estrategia de energía de hidrógeno de Japón.

Feature Image 4 1

Automation Applications in the Alternative Energy Industry

Fast and accurate renewable energy manufacturing automation is keeping things moving at alternative energy facilities around the world. FANUC robots and systems are deployed in nearly every stage of production, from raw material handling to final packaging.

Automated Solar Panel and Battery Assembly

From the high-speed, delicate stringing of solar cells in automated solar panel manufacturing to the precise stacking and welding of components in battery manufacturing automation, FANUC robots provide the accuracy and consistency needed for complex assembly tasks.

Robotic Machine Tending in Renewable Energy Manufacturing

Automate the loading and unloading of CNC machines, testers and molding equipment. FANUC robots can safely handle heavy or hazardous materials common in renewable energy manufacturing automation, freeing up skilled workforce for more valuable tasks and ensuring capital equipment runs at full capacity.

Automated Part Transfer for Solar and Battery Components

Reliably move components between manufacturing stages. Whether it's transferring large glass solar panels, heavy battery modules, or small, delicate cells, FANUC robotic solutions ensure components are moved quickly and safely, reducing damage and bottlenecks.

High-Speed Picking & Packing for Solar and Battery Manufacturing

Use high-speed vision and robotics to pick, orient and pack finished goods. For both solar panels and battery packs, automated end-of-line solutions protect products from damage and prepare them for shipping with speed and reliability.

Case Studies
Products

Products Related to Energía alternativa

Tipo:
Aplicación: