650 000 Square Foot Robot Hub

Descripción general de la empresa FANUC America

FANUC America West Campus Aerial

Donde hay automatización, está FANUC

FANUC —acrónimo de Fuji Automatic Numerical Control— se fundó en Japón en 1972, pero su historia comenzó mucho antes, cuando en 1956 se desarrolló con éxito el primer control numérico en el sector privado japonés. En 1982, FANUC llevó su tecnología a los Estados Unidos en forma de robots industriales. Desde entonces, nunca hemos mirado hacia atrás, y hoy en día FANUC es líder mundial en sistemas CNC, robótica y ROBOMACHINES, con más de 40 millones de productos instalados en todo el mundo.

What We Do

Where There's Automation, There's FANUC

Our expertise runs deep – in fact we are proud to acknowledge our talented workforce of engineers, product developers, project managers, technicians, salespeople, trainers, service personnel and hundreds of other professionals who contribute their unique talents to our success.

Somos la solución a sus problemas de producción

Sean cuales sean sus desafíos de producción, FANUC se compromete a ayudarle a encontrar una solución basada en nuestras confiables tecnologías de automatización.

Cnc6812c594208340aaa4621fd750d6c3b2
CNC

CNC & Motion Control

With millions of CNCs installed worldwide, FANUC CNC systems provide the lowest Total Cost of Ownership and the highest Mean Time Between Failure rate in the industry.

Products page robots
Robot

Industrial Robots

FANUC boasts the most extensive range of robots and cobots available in the market, for any application or industry. More than 1 million robots have been installed worldwide, offering payload capabilities up to 2300 kg.

FANUC ROBODRILL Closeup
Machining

ROBODRILL

Available in three models — short, standard and long bed — FANUC ROBODRILL high-speed, high-precision machining center with FANUC standard CNC installed addresses all machining needs for its class.

FANUC Integrator Logos

Socios calificados

FANUC cuenta con la red más grande y confiable de la industria de la automatización, compuesta por integradores de sistemas de robótica industrial y CNC. No importa dónde se encuentre o en qué industria trabaje, siempre habrá un integrador de sistemas autorizado por FANUC cerca de usted.

Field Service Controller Maintenance

Servicio al cliente: soporte técnico de por vida

FANUC está comprometido con el lema «Service First», lo que significa que brindamos a los clientes soporte de por vida para el producto mientras su equipo FANUC se utilice en producción. Contamos con un equipo experto de instructores de servicio, soporte y capacitación para satisfacer sus necesidades. Eso es algo que ninguna otra empresa de automatización puede ofrecer.  

M950i A 500 Friction Stir Welding Battery Pack

Soluciones de automatización para todos

Ya sea que trabaje en un pequeño taller o en una empresa de la lista Fortune 500, puede confiar en FANUC para obtener una solución de automatización confiable y rentable que le ayude a alcanzar sus objetivos.

Mira a tu alrededor… nuestras tecnologías ensamblan, manipulan, transportan o empaquetan casi todos los productos que usamos en nuestra vida cotidiana.

  • Resuelva los problemas de mano de obra
  • Mejore la productividad
  • Implemente medidas de sostenibilidad
  • Aumenta las ganancias
  • Mantener una ventaja competitiva
Student with Teacher LR Mate 200i D

Dando forma a la generación de la automatización

Colaboramos con instituciones educativas y la industria para desarrollar planes de estudio certificados centrados en la capacitación en robótica y automatización, lo que ayuda a mejorar las habilidades de la fuerza laboral actual y a preparar a los estudiantes para carreras de alta tecnología en el sector de la manufactura avanzada.

FANUC US HQ Flags

Estamos donde tú estás

Con sede en Rochester Hills, Michigan, FANUC America cuenta con oficinas en toda América del Norte y del Sur. Seguimos ampliando nuestro equipo de expertos e invirtiendo en nuevas instalaciones para estar cerca de nuestros clientes y mejor equipados para brindarles asistencia cuando sea necesario.

How Do You Say FANUC?

Fun Fact: FANUC is an acronym that stands for Fuji Automatic Numeric Controls.