Alarga la vida útil y el valor de la máquina
La modernización de una fresadora CNC o la modernización general de una máquina ahorra costos a largo plazo y prolonga significativamente la vida útil de su máquina.
Una modernización de la máquina CNC actualiza una máquina herramienta existente al reemplazar componentes obsoletos por tecnología FANUC moderna y de alto rendimiento. Esto suele incluir el sistema de control, los motores servo y de husillo, los amplificadores, los cables, las unidades de E/S y la interfaz del operador, lo que mejora la confiabilidad, el rendimiento y la funcionalidad sin necesidad de reemplazar toda la máquina.
Una modernización de una máquina CNC es el proceso de actualizar los componentes obsoletos de una máquina CNC. Por lo general, esto implica sustituir los siguientes elementos por componentes FANUC modernos y de alto rendimiento: el sistema de control, los servomotores y los motores del husillo, los amplificadores de motor, los cables y las unidades de E/S, incluido el panel del operador.
Actualizar su maquinaria existente con un nuevo sistema de control CNC de FANUC ofrece ventajas inmediatas y a largo plazo. Un kit de modernización CNC de FANUC es una inversión estratégica que ofrece resultados potentes:
La modernización de una fresadora CNC o la modernización general de una máquina ahorra costos a largo plazo y prolonga significativamente la vida útil de su máquina.
Los nuevos CNC de FANUC cuentan con funciones de mecanizado de alta velocidad, que pueden acelerar el procesamiento y reducir los tiempos de ciclo hasta en un 50 %.
Los modernos controles digitales de FANUC ofrecen una mayor confiabilidad, lo que reduce drásticamente el tiempo de inactividad en comparación con la adquisición y reparación de componentes obsoletos para sistemas heredados.
Un kit de conversión CNC o una modernización completa con FANUC ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos de fabricación cambiantes y las demandas en constante evolución de los clientes, lo que le permite buscar nuevas oportunidades de negocio.
Los nuevos accionamientos digitales regeneran energía eléctrica y, cuando se combinan con los dispositivos de potencia de baja pérdida del CNC, los costos de electricidad de la máquina pueden reducirse hasta en un 50 %.
Los modernos sistemas FANUC proporcionan una mayor estabilidad y precisión gracias a características como la anticipación de bloques, la nanointerpolación y el control de 5 ejes de alto rendimiento (por ejemplo, el control del punto central de la herramienta).
La modernización de un sistema CNC obsoleto con un nuevo CNC de FANUC le permitirá ahorrar costos a largo plazo y aumentar la productividad de la máquina, al tiempo que mejora el tiempo de actividad, la confiabilidad y la eficiencia. Una modernización del CNC con productos de FANUC puede ayudar a las empresas a satisfacer los requisitos de fabricación cambiantes y las demandas en constante evolución de los clientes.
Los equipos utilizados en las industrias de la construcción pesada, la generación de energía y la industria aeroespacial pueden ser buenos candidatos para una modernización, ya que suelen ser máquinas antiguas y de gran tamaño, fabricadas con «buen hierro» y difíciles de reemplazar. Muchas de ellas comienzan a fallar debido al envejecimiento de sus componentes electrónicos, pero debido a su gran tamaño no resulta rentable reemplazar la máquina completa. En estos casos, la modernización del CNC es una excelente opción.
Una modernización cuesta significativamente menos que una máquina nueva, especialmente si se tienen en cuenta los costos ocultos, como el utillaje, los accesorios, el montaje y los cimientos. Además, las máquinas nuevas pueden requerir capacitación adicional para los operadores y el personal de mantenimiento.
Los nuevos CNC de FANUC cuentan con funciones de mecanizado de alta velocidad, que pueden acelerar el procesamiento y reducir los tiempos de ciclo hasta en un 50 %. Se pueden aplicar nuevas tecnologías de CNC, como la anticipación de bloques, la aceleración y desaceleración antes y después de la interpolación, la nanointerpolación, el nanosuavizado y el control automático de la velocidad de avance, para que las máquinas herramienta sean más estables y precisas.
En el pasado, la tecnología CNC limitada hacía que el mecanizado de 5 ejes fuera ineficiente, por lo que cualquier cambio en la máquina, la pieza de trabajo, los accesorios de la pieza o las herramientas requería revisar el sistema CAM. Con características como el control del punto central de la herramienta y la corrección de errores de la pieza de trabajo en 3D, el flujo de trabajo de 5 ejes ahora puede ser tan eficiente como el de 3 ejes, y cualquier cambio se ajusta directamente en el CNC.
Seguir utilizando equipos antiguos conlleva una serie de costos ocultos, como el tiempo que lleva conseguir controles de repuesto más antiguos. Esto puede provocar un tiempo de inactividad total significativamente más largo y pérdidas de producción.
Para sacar el máximo partido a una modernización de una máquina CNC, es fundamental actualizar el sistema de servo y husillo a una interfaz digital de alta velocidad. Si el sistema de servo y husillo no puede seguir el ritmo de procesamiento de bloques CNC, la trayectoria de la herramienta no será precisa. Si una máquina herramienta antigua se comunica a través de una interfaz analógica con el sistema de servo y husillo, esto afectará a la velocidad y precisión del sistema.
Los modernos CNC de FANUC están altamente integrados y se comunican a través de cables de fibra óptica de alta velocidad con el sistema de servo y husillo, lo que crea los sistemas de alto rendimiento necesarios para ofrecer el acabado más suave en superficies contorneadas.
Cuando los motores servo y de husillo de una máquina herramienta aceleran y desaceleran continuamente al cambiar de velocidad y dirección durante el mecanizado, consumen energía y, respectivamente, desprenden energía en forma de calor. Sin embargo, los nuevos accionamientos digitales incorporan electrónica avanzada que regenera energía eléctrica y la devuelve a la fábrica al desacelerar los servomotores y los motores de husillo. Cuando se combinan con los dispositivos de potencia de baja pérdida y los procesos de mecanizado que ofrece el CNC, los costos de electricidad de la máquina pueden reducirse hasta en un 50 %.
Para realizar una modernización CNC, el equipo ya debe contar con un CNC. Una conversión CNC implica convertir una máquina manual en una máquina CNC.
¡Hable hoy mismo con nuestros expertos en modernización!
Explorar las características y beneficios clave