FANUC Robot painting guitar
Published Last Updated 9 min de lectura

Ahora es un buen momento para automatizar su proceso de acabado

Compartir Facebook X LinkedIn Email

Rápido. Calidad. Económico. Puedes tener dos, pero no puedes tener los tres. Todos hemos escuchado la frase, pero ¿qué significa cuando hablamos de automatización, y más específicamente de automatización en la industria del acabado? Significa que la calidad y el éxito de un proyecto de automatización de pintura dependerán de la empresa que seleccione como su socio de automatización, su capacidad para auditar su proceso y hacer recomendaciones que se ajusten a las necesidades de su negocio. Fácil o rápido no significa necesariamente calidad, y calidad no significa necesariamente que fuera rápido y fácil.

Desde 2020, ha sido una montaña rusa con la pandemia, los retos económicos, la escasez masiva de mano de obra y el caos en la cadena de suministro, lo que ha provocado un enorme aumento de la demanda de automatización en prácticamente todos los sectores. Hablemos del mercado laboral. Actualmente hay más puestos de trabajo que personas, lo que significa que los trabajadores tienen más libertad a la hora de elegir su empleo. Esto, junto con el gran número de personas que abandonan la población activa, ha creado una escasez de mano de obra a nivel nacional que hace que las empresas tengan dificultades para cumplir sus objetivos de producción. La industria del acabado, en particular, carece de personal de detallado pintura calificado para satisfacer la demanda, ya que los trabajadores se jubilan a un ritmo récord. La industria se encuentra en una situación afortunada y tormentosa a la vez, ya que, por un lado, se beneficia del aumento de la actividad y la demanda de productos en el mercado, pero, por otro, se ve afectada por la falta de trabajadores para hacer frente al aumento de la actividad. Dado que el problema es ahora, y no dentro de unos años, las empresas quieren una solución hoy mismo. ¿Cómo resolvemos la escasez de personal de pintura detallado? ¿Qué haría si todos su personal de detallado manual de pintura se jubilaran? ¿Por qué no encontramos trabajadores jóvenes que quieran ser detalles de pintura manual? Estos son dilemas reales para los pintores y recubridores y, a juzgar por el gran número de empresas que visitaron FABTECH, necesitan soluciones inmediatas antes de que la escasez de mano de obra afecte a su capacidad para seguir siendo viables y competitivos.

FANUC Paint Mate robot painting parts

Eche un vistazo más de cerca a lo que puede hacer la automatización

Una solución viable podría ser invertir en automatización. La automatización no se limita solo a los robots, sino que también incluye máquinas simples y tecnología de pulverización recíproca. Muchas líneas de automatización de pintura y recubrimiento incluyen sistemas recíprocos y/o robots de pintura. Una máquina recíproca puede ser una gran inversión para los fabricantes que tienen piezas de alta mezcla con geometría simple que necesitan ser pintadas. A este tipo de fabricantes les conviene la aplicación de pintura de amplio espectro y están dispuestos a realizar una gran inversión en tecnología recíproca.

En lo que respecta a los robots de acabado, tradicionalmente las aplicaciones de bajo volumen y baja mezcla han sido el pan de cada día de la industria. Por ejemplo, una planta que pinta 1000 de los mismos tractores o camiones durante todo el día es una gran aplicación, principalmente debido a la repetibilidad de un robot. Sin embargo, hoy en día, la tecnología robótica ha crecido y se ha expandido con nuevas técnicas de programación. Estos avances han simplificado aún más el proceso y permiten a los clientes con piezas de bajo volumen y alta mezcla disfrutar de los beneficios que puede ofrecer la robótica.

La implementación de la automatización en una instalación de pintura o recubrimiento en polvo puede proporcionar una multitud de mejoras, como:

  • Aumentar el rendimiento de las piezas y la calidad del acabado.
  • Disminución de la cantidad de material utilizado para pintar y recubrir.
  • Abordar los retos de la escasez de mano de obra.
  • Mejorar la repetibilidad al acabar las piezas siempre de la misma manera.

La mayor duda de los fabricantes con poca o ninguna experiencia en automatización es el coste de la instalación. Sin embargo, al optar por un proveedor de automatización con experiencia y conocimientos que pueda ofrecer un ROI detallado, estas dudas se resuelven fácilmente. De hecho, muchas plantas han logrado un rápido ROI gracias únicamente al ahorro en pintura y material. Los robots también pueden trabajar a tiempo completo las 24 horas, los 7 días de la semana, ejecutando los mismos programas una y otra vez sin problemas ni fatiga. Esto no solo reduce la necesidad de mano de obra, sino que mejora significativamente la calidad.

Un integrador de sistemas con experiencia es esencial

La clave está en seleccionar un integrador de sistemas especializado en aplicaciones de acabado y con amplios conocimientos sobre robots. Existen muchas empresas especializadas en el suministro de equipos de automatización, pero vale la pena considerar una que ofrezca un robot en su laboratorio para demostraciones de aplicaciones de pintura y recubrimiento en polvo. FANUC America ha establecido relaciones con una amplia gama de integradores de sistemas robóticos, proveedores de pintura y empresas de equipos de aplicación altamente capacitados, listos para ayudarle.

FANUC Robot painting guitar

Las últimas tecnologías de automatización ayudan a los pintores y recubridores

Una vez que los nuevos usuarios se dan cuenta de que es posible automatizar su cabina de pintura, necesitan orientación sobre la programación y el funcionamiento de los robots. Algunos afirman que no hay suficiente información disponible sobre las funciones de los robots para mejorar las instalaciones de pintura y recubrimiento, o creen que solo complicaría su proceso. Es fundamental contactar con un experto en automatización de pintura para obtener información y orientación precisas. Por ejemplo, la programación robótica puede parecer intimidante o abrumadora, especialmente para quienes nunca la han probado. Tras reunirse con una empresa como FANUC o uno de sus Integradores de Sistemas Autorizados (ASI), los pintores y recubridores descubrirán que la interfaz de usuario actual es sencilla y que existen numerosas opciones de asistencia y aprendizaje fáciles de usar. Una vez que los empleados reciben la formación adecuada, un buen pintor puede convertirse en un programador de robots de pintura aún mejor. La transición a la automatización ofrece a sus empleados actuales y futuros un mejor entorno, mayores oportunidades de formación profesional y salarios más altos.

Herramientas de fácil enseñanza

Existen varias herramientas de fácil aprendizaje que facilitan la programación robótica. Estas herramientas incluyen diversas técnicas y tecnologías que minimizan el tiempo de programación. Dos de estas herramientas son la simulación 3D sin conexión y la inteligencia artificial Scan-to-Path.

La simulación 3D sin conexión se realiza en PC y permite a los fabricantes programar los robots sin conexión. Esto significa que no es necesario detener la línea de producción para programarlos. Los controles y el funcionamiento de los robots en la PC reflejan las operaciones del robot en el mundo real. La programación sin conexión permite a los usuarios introducir archivos CAD en el software y calcular instantáneamente una trayectoria de pintura. A partir de ahí, se puede perfeccionar el proceso y ajustarlo después de usar simulaciones de construcción de películas para comprobar el resultado. Esta herramienta es fantástica, ya que permite al usuario ajustar el programa a sus necesidades sin causar tiempo de inactividad.

Offline 3d simulation

Scan-to-path se diferencia de la programación de simulación 3D sin conexión porque se basa completamente en inteligencia artificial (IA). El sistema utiliza cámaras y escáneres para escanear piezas, ya sea en una línea en movimiento o como estación de lote o parada. La IA puede entonces tomar ese escaneo, construir un modelo 3D, suavizarlo y generar un programa de pintura. El robot puede tomar este programa y reproducirlo en tiempo real. Esto elimina la necesidad de programación manual. Es una excelente aplicación para fabricantes que necesitan trayectorias instantáneas y rápidas para piezas de alta mezcla..

Existen otras opciones para una programación rápida, como la programación guiada por el robot o la programación guiada a mano. La programación guiada por el robot es atractiva porque el mejor pulverizador manual puede agarrar el robot y guiarlo por la trayectoria que considere más adecuada. Esto resulta atractivo para pintores y recubridores que utilizan la automatización por primera vez, ya que ven que el funcionamiento del robot es mucho más sencillo de lo esperado. Sin embargo, las opciones de programación actuales, ya sea sin conexión en simulaciones basadas en PC o navegando por el dispositivo de aprendizaje del robot, son sencillas e intuitivas, y son ampliamente aceptadas por los trabajadores que se sienten cómodos utilizando dispositivos de aprendizaje y PC.

P 40i A Hand Guidance Demonstration

¿Está pensando en automatizar?

Dados los numerosos desafíos que enfrentan las empresas hoy en día, incluyendo una escasez de mano de obra sin precedentes, sin duda muchas personas buscan una solución rápida y sencilla que aumente la calidad sin gastar una fortuna.

Tanto si ya tiene experiencia con la automatización como si aún no ha utilizado su primer robot, es un excelente momento para automatizar su proceso de acabado. Así podrá responder a las preguntas: ¿Estamos listos para la automatización? ¿La necesitamos? ¿Estamos preparados para aprovechar los beneficios?

Después de más de 40 años, el compromiso de FANUC con la innovación en pintura continúa mientras fabricamos productos de la más alta calidad con un objetivo común: ayudar a nuestros clientes de todo el mundo a alcanzar sus objetivos de producción.