FANUC America's CRX-30iA Collaborative Mobile Dispense Cart with Graco continuous flow metering pump
Published 7 min de lectura

Controlar lo Incontrolable: Cómo FANUC ha Transformado las Reglas de la Aplicación Robótica de Adhesivos

Compartir Facebook X LinkedIn Email

En todos los sectores manufactureros, los adhesivos han pasado de ser un material de apoyo a convertirse en un elemento central del diseño y el ensamblaje de los productos. Los adhesivos permiten crear estructuras más ligeras, uniones más resistentes y el uso de nuevos materiales, al tiempo que desempeñan un papel fundamental en la resistencia estructural, la reducción de peso, la resistencia a la corrosión y la unión de materiales diferentes. Estas son capacidades que los métodos tradicionales de unión, como las soldaduras y los elementos de fijación, no siempre pueden igualar. A medida que crece el uso de adhesivos, también lo hace la necesidad de una aplicación robótica precisa y repetible, especialmente ahora que la unión estructural se vuelve fundamental en aplicaciones que van desde la construcción de carrocerías automotrices hasta el ensamblaje de electrodomésticos y equipos industriales.

Con este cambio, surge un desafío que los fabricantes de todas las industrias conocen muy bien: aplicar adhesivos de manera consistente es increíblemente difícil. Los propios adhesivos se niegan a comportarse de manera predecible, independientemente de la precisión del robot y la competencia del personal.

La inestabilidad oculta que nadie puede ignorar

Los adhesivos son materiales dinámicos. La viscosidad, la densidad y la compresibilidad varían constantemente debido a las diferencias entre lotes, la temperatura ambiente, la antigüedad del material y la sensibilidad al cizallamiento. Estos cambios afectan directamente el flujo a través de un sistema de dispensación.

Las arquitecturas tradicionales de dispensación robótica amplifican esta inestabilidad. Un medidor remoto empuja el material a través de mangueras largas hasta una válvula de dispensación, creando un efecto impredecible de amortiguación. El adhesivo dentro de la manguera actúa como un resorte y un amortiguador, retrasando y distorsionando la respuesta del sistema. Esto da lugar a una variación entre el volumen ordenado y el dispensado en un área determinada. En otras palabras, el sistema ordena una cosa, pero el material entrega otra.

El resultado es un proceso que no se puede modelar, predecir ni ajustar con confianza de manera razonable. En la planta de producción, esto se traduce en un ciclo familiar: retocar la trayectoria del robot, ajustar los parámetros, volver a ajustar y luego repetir. Los equipos de mantenimiento pueden convertirse inadvertidamente en cuidadores a tiempo completo de un proceso que debería ser estable.

Un problema más grande que el sector automotriz

Los talleres de carrocería automotriz pueden ser el ejemplo más visible de este desafío, pero no son los únicos. Cualquier industria que dependa de adhesivos estructurales o selladores de alta viscosidad enfrenta el mismo problema:

  • La fabricación de baterías para vehículos eléctricos, donde la consistencia del cordón afecta el rendimiento térmico
  • El ensamblaje de electrodomésticos, donde la integridad del sello influye en la eficiencia energética
  • La fabricación de ventanas y puertas, donde la resistencia a la intemperie depende de una aplicación uniforme
  • El ensamblaje industrial en general, donde la unión de múltiples materiales se está convirtiendo en la norma

Dondequiera que se utilicen adhesivos a gran escala, se aplican los mismos principios físicos —y las mismas frustraciones—.

Durante años, los fabricantes tenían dos opciones:

  1. Exigir formulaciones de adhesivos más consistentes, lo que aumentaba los costos sin resolver el problema
  2. Aceptar la inestabilidad y compensarla con esfuerzos de ingeniería

FANUC ofrece ahora una tercera opción: un sistema de dispensación que es intrínsecamente tolerante a la variación del material.

Esta es la filosofía detrás de FANUC Integrated Dispense (FID).

Reimaginar el sistema, no solo los síntomas

FANUC abordó el problema desde dos frentes: los controles y el hardware. La experiencia previa de FANUC en servocontrol de alta precisión y movimiento determinista fue un punto de partida útil, pero el control por sí solo no puede superar las limitaciones físicas de las mangueras largas y los medidores remotos.

FANUC se asoció con Graco para replantear cómo se puede integrar la dosificación para resolver el problema más amplio. ¿La solución de dosificación? La bomba dosificadora compacta de desplazamiento positivo y flujo continuo de Graco, que está diseñada para uso industrial en talleres de chapa y pintura, pero es lo suficientemente pequeña como para montarse en la muñeca del robot.

Este único cambio elimina el efecto amortiguador al minimizar la distancia entre el medidor y el punto de dosificación.

Pero el verdadero avance es la integración.

La bomba es accionada directamente por el controlador del robot FANUC mediante un servoaccionamiento. Sin controladores de terceros, sin retrasos en la comunicación y sin bucles de control en capas, lo que optimiza la capacidad de respuesta del sistema.

El robot no solo se mueve con precisión, sino que también dosifica con precisión.

Lo que esto significa en la planta de producción

El impacto es inmediato y medible. Los estudios de antes y después muestran que la variación en el volumen de los cordones se reduce drásticamente, pasando de amplias oscilaciones a un control estricto y estable a lo largo de miles de ciclos.

Siguen llegando comentarios positivos de los operadores, los equipos de mantenimiento y los equipos de calidad.

Cuando se requiere servicio, la bomba dosificadora se reemplaza como un cartucho de intercambio rápido que se retira con cinco tornillos y se reemplaza en menos de cinco minutos, lo que hace que el tiempo de inactividad sea insignificante.

Hacer accesible la dispensación avanzada: el carrito móvil de dispensación

Para ayudar a los fabricantes a adoptar rápidamente esta tecnología, FANUC y Graco también desarrollaron una plataforma flexible denominada «Mobile Dispense Cart», que lleva la capacidad de dispensación integrada de FANUC a los laboratorios de I+D, las líneas piloto y los sistemas de producción sin necesidad de una integración compleja.

Es una forma práctica de evaluar el comportamiento de los adhesivos, probar estrategias de aplicación de cordones y validar procesos a medida que se amplía la escala. 

Un nuevo estándar para la aplicación de adhesivos

Los sistemas de dispensación tradicionales luchan contra las leyes de la física, pero el sistema de dispensación integrado de FANUC (FID) elimina ese problema de la ecuación.

Al combinar hardware de dosificación diseñado específicamente con el servocontrol de clase mundial de FANUC, el FID ofrece lo que los fabricantes han estado buscando durante años: una aplicación de adhesivo estable, predecible y repetible, incluso cuando el material en sí es todo menos predecible.

Al ofrecer mejor calidad, mayor tiempo de operación y menor costo de propiedad, el FID brinda importantes beneficios en la dosificación de adhesivos, todo ello en una plataforma que puede personalizarse para satisfacer necesidades de fabricación únicas o adquirirse lista para usar en un práctico carrito móvil.

Para las industrias en las que el desempeño del adhesivo se está volviendo fundamental en el diseño de productos, el sistema Integrated Dispense de FANUC no es solo una mejora, sino un punto de inflexión.