Tablet Teach Pendant with CRX

Elegir el protocolo de control adecuado puede facilitar mucho la integración de los cobots

Descubra cómo los protocolos de control como EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP e I/O Link influyen en la integración, el rendimiento y la confiabilidad a largo plazo de los cobots.

Published
Last Updated
Reading Time
9 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Incluso la mejor configuración de automatización del mundo necesita una forma de comunicarse con todo lo que la rodea. No importa si es rápida, compacta o eficiente en el consumo de energía: si un robot no puede comunicarse con la cinta transportadora, el escáner de seguridad o el PLC, el sistema no funcionará.

Por eso se necesitan protocolos de control. Estos definen las reglas de comunicación que conectan un cobot con el resto de la línea. El protocolo elegido afecta la velocidad de puesta en marcha, el costo de integración, la recuperación ante fallas, la escalabilidad a largo plazo y todos los aspectos intermedios.

En proyectos reales, las malas decisiones en este aspecto no se notan hasta que es demasiado tarde. Los retrasos en la integración, los tipos de mensajes incompatibles, los diagnósticos que nunca llegan al controlador o el comportamiento inconsistente de las E/S que ralentiza la producción son dilemas comunes. Estos no son problemas menores. Agotan el tiempo de ingeniería, aumentan el trabajo de reelaboración y obligan a reescribir todo el sistema.

Mantenga las cosas en la práctica. Eso significa nombrar los protocolos —EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, I/O Link— y exponer las diferencias reales que importan durante la integración. La elección del protocolo da forma a toda la implementación. Es una decisión que vale la pena acertar desde el principio.

Comprender la utilidad de los protocolos de control

Un protocolo de control es el lenguaje que utilizan los sistemas de automatización con cobots para comunicarse entre sí. No es un idioma hablado, sino una estructura de datos, un tipo de mensaje, una regla de sincronización y un formato de comando, todo en uno. Cada mensaje entre un cobot y su controlador debe seguir estas reglas. Si no lo hace, nada funciona. O peor aún, las cosas funcionan a medias y fallan cuando más importa.

En la mayoría de los sistemas automatizados, el controlador del robot no opera de forma aislada. Sigue las instrucciones de un controlador maestro, generalmente un controlador lógico programable (PLC). El PLC le indica al robot cuándo iniciar un ciclo, de dónde tomar el producto, qué secuencia seguir y cómo responder cuando algo sale mal. A cambio, el cobot envía actualizaciones de estado, la finalización de ciclos, la presencia de piezas y cualquier falla que se produzca. Este intercambio debe ocurrir en tiempo real, sin confusiones ni retrasos.

Los problemas comienzan cuando el robot utiliza un protocolo y el PLC utiliza otro. Incluso dentro de los sistemas basados en Ethernet, las diferencias en la estructura o la sincronización pueden provocar fallos en el establecimiento de la conexión, retrasos en las E/S o la pérdida total de la comunicación. Estas discrepancias tampoco siempre se detectan en las primeras etapas. Surgen más tarde, durante la puesta en marcha, después de horas de cableado y programación.

Los protocolos incompatibles crean cuellos de botella en la integración, limitan los datos de diagnóstico disponibles para los ingenieros y reducen la flexibilidad del sistema. Bloquean el acceso a los datos de seguridad, interrumpen los comandos de movimiento u obligan a los operadores a reiniciar los equipos en medio del turno. Elegir el protocolo adecuado desde el principio evita que todo eso suceda.

Un análisis de los protocolos de bus de campo industriales más comunes

EtherNet/IP

EtherNet/IP se desarrolló bajo la dirección de la Open DeviceNet Vendors Association (ODVA). Se ha convertido en el protocolo industrial más utilizado en América del Norte. Las plantas que dependen de los PLC de Rockwell Automation o Allen-Bradley suelen estandarizarse en EtherNet/IP para mantener la coherencia. Su fortaleza radica en su enfoque de mensajería dual. 

La mensajería implícita gestiona la comunicación de E/S sensible al tiempo, manteniendo sincronizadas las señales de control de movimiento y de seguridad en toda la línea. La mensajería explícita admite la configuración, el monitoreo y el diagnóstico. Esa combinación permite a los ingenieros intercambiar tanto datos de control en tiempo real como información más amplia del sistema sin cambiar de protocolo.

PROFINET

PROFINET se originó en Europa y es administrado por PROFIBUS & PROFINET International, la misma organización que supervisó el estándar PROFIBUS anterior. Se asocia con mayor frecuencia a los PLC de Siemens y predomina en muchas instalaciones de fabricación europeas. 

PROFINET está diseñado para la transferencia de datos determinista y de alta velocidad, lo que lo hace especialmente eficaz en el control de movimiento. Con tiempos de ciclo que pueden reducirse a menos de un milisegundo, permite que los cobots, los accionamientos y los sensores se mantengan sincronizados durante aplicaciones exigentes. Esa previsibilidad es valiosa en sectores como el automotriz o el ensamblaje de productos electrónicos, donde una sincronización precisa tiene un impacto directo en la calidad y el rendimiento.

Modbus TCP

Modbus tiene una larga trayectoria como uno de los primeros estándares de comunicación industrial, y Modbus TCP representa su versión basada en Ethernet. Es un protocolo abierto que utiliza una arquitectura maestro/esclavo sencilla. La simplicidad de Modbus TCP es tanto su ventaja como su limitación. Funciona bien en aplicaciones donde la carga de comunicación es ligera o donde solo se requiere control y monitoreo básicos. 

Por ejemplo, se pueden gestionar eficazmente el arranque y la parada de equipos, la lectura de valores de sensores o la escritura de cambios de parámetros. Es menos adecuado para el control de movimiento de alta velocidad y estrictamente sincronizado, pero sigue siendo una solución rentable en muchas instalaciones.

I/O Link no es un protocolo de control de robots principal, sino una parte importante del ecosistema de automatización. Funciona como un estándar de comunicación punto a punto entre un dispositivo maestro y sensores o actuadores inteligentes. A través de I/O Link, los sensores pueden reportar datos de diagnóstico, admitir cambios de parámetros remotos y permitir el mantenimiento predictivo. Los actuadores pueden confirmar datos de posición, estado y salud. Mientras que el controlador del robot y el PLC intercambian los mensajes de control principales a través de un protocolo de bus de campo, los dispositivos I/O Link alimentan al sistema con información detallada que ayuda a mantener la línea confiable y adaptable.

En conjunto, estos protocolos forman la base de la automatización moderna. Cada uno tiene fortalezas que se adaptan a las necesidades específicas de infraestructura y aplicación. La elección depende de la plataforma de PLC existente, la velocidad de comunicación requerida y la profundidad de los datos de diagnóstico necesarios en la planta.

Cómo seleccionar el protocolo adecuado para una instalación

La selección del protocolo comienza con la plataforma de PLC ya existente. Cada instalación tiene años de inversión invertidos en su hardware de control, estándares de programación y procedimientos de mantenimiento. Reemplazar esa base casi nunca es práctico. La vía más eficaz es adoptar el protocolo nativo de los PLC existentes. Esto reduce las horas de ingeniería, simplifica la puesta en marcha y mantiene manejable la carga de soporte a largo plazo.

El segundo factor es la aplicación en sí misma. Una línea que depende de un movimiento preciso y sincronizado requiere un protocolo diseñado para la velocidad y el determinismo. PROFINET, por ejemplo, se selecciona a menudo en entornos con mucho movimiento, donde incluso un retraso de un milisegundo crea problemas de calidad visibles. 

Por otro lado, los equipos que solo necesitan comandos de inicio y parada o la capacidad de escribir un valor de parámetro pueden funcionar eficazmente con opciones más ligeras como Modbus TCP. Adaptar la velocidad de comunicación a la complejidad de la aplicación evita el exceso de ingeniería, al tiempo que mantiene el rendimiento alineado con los objetivos de producción.

Los requisitos de intercambio de datos completan el panorama. Algunos sistemas solo necesitan señales de estado como «ciclo completado» o «robot listo». Otros deben transferir datos de diagnóstico detallados, retroalimentación del sistema de visión o registros de fallas. Los flujos de datos complejos o de gran volumen se benefician de protocolos que admiten información estructurada junto con E/S en tiempo real. Elegir un protocolo con la capacidad adecuada evita cuellos de botella futuros y mantiene clara la visibilidad del sistema.

Compatibilidad universal con los

Los robots FANUC para aplicaciones colaborativas ilustran esta flexibilidad. La serie CRX es compatible tanto con EtherNet/IP como con PROFINET, CC-Link, CC-Link IE FIELD, DeviceNET, PROFIBUS y EtherCAT, además de seguridad integrada, que incluye Ethernet/IP Safety, PROFIsafe, DeviceNet Safety y CC-Link IE Field Safety, lo que significa que pueden integrarse en instalaciones dominadas por hardware de Rockwell Automation o Siemens sin forzar un cambio en la infraestructura. Esta adaptabilidad facilita la integración y preserva la coherencia en toda la arquitectura de automatización.

La mejor opción siempre surge del equilibrio entre lo que ya tienes, lo que exige tu aplicación y la cantidad de información que tu operación necesita intercambiar en tiempo real. Esta adaptabilidad, un sello distintivo de la línea de cobots CRX de FANUC, facilita la integración y preserva la coherencia en toda la arquitectura de automatización.

Protocolos de cobots y FANUC

La elección de un protocolo de control es una decisión estratégica que da forma a cada etapa de la automatización. Determina la fluidez con la que un sistema entra en funcionamiento, su eficiencia y la facilidad con la que se adapta a las necesidades futuras. La planificación temprana en torno a los estándares de comunicación evita retrasos, reduce los problemas de integración y crea una base más sólida para la expansión. Los protocolos definen cómo interactúa cada componente de una línea de producción. Una estrategia de comunicación cohesionada construye un sistema de automatización confiable, capaz de respaldar el rendimiento, la seguridad y la escalabilidad a largo plazo.

Obtenga más información sobre la comunicación de robots en el sitio web de tutoriales sobre robots Tech Transfer de FANUC.