• 2 min read

¿Necesita capacidades de mantenimiento predictivo? Obtenga el monitor servo FANUC AI.

Compartir Facebook X LinkedIn Email
AI Servo Monitor Anomaly Score

Saber cómo prevenir el tiempo de inactividad no planificado es clave para cualquier operación productiva y rentable, por lo que FANUC ha creado AI Servo Monitor.

AI Servo Monitor crea automáticamente un modelo de referencia de la máquina mientras funciona en estado normal. La puntuación de anomalías generada expresa la diferencia entre el modelo de referencia y los valores registrados diariamente. Cuando este valor supera los umbrales predefinidos, se pueden enviar notificaciones por correo electrónico con advertencias de que podría producirse algún tipo de fallo en la máquina.

Aquí hay seis puntos clave que debe saber sobre AI Servo Monitor:

  1. No se necesita la nube: todos los datos recopilados pueden permanecer únicamente en las instalaciones del usuario y no requieren una conexión externa a la nube.
  2. No se necesitan sensores adicionales: AI Servo Monitor supervisa la velocidad y el par del motor obtenidos directamente del servomotor o del motor del husillo.
  3. Se conecta a los CNC FANUC heredados: AI Servo Monitor funciona con la mayoría de los CNC FANUC y servos FANUC de los sistemas FS16i/18i-B y posteriores.
  4. Ahorre dinero en costos de servicio: dado que AI Servo Monitor proporciona información sobre los elementos mecánicos de la máquina antes de que se produzca un problema, se pueden realizar reparaciones más fáciles y menos costosas.
  5. Supervise fácilmente los datos: a través de una interfaz web, el personal autorizado puede supervisar la puntuación de anomalías que se muestra en gráficos intuitivos.
  6. MT-Linki es un requisito: las operaciones que ya utilizan MT-Linki para supervisar su planta de producción pueden empezar a aprovechar las ventajas de AI Servo Monitor ahora mismo, pero aquellas que no lo hacen necesitarán instalar MT-Linki.

AI Servo Monitor puede aumentar su producción al mejorar la fiabilidad de los servomotores y motores de husillo, así como de los componentes mecánicos de la máquina. Tendrá la tranquilidad de saber que sus operaciones se están ejecutando y optimizando gracias a información fiable.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com