Artículos
El éxito de la automatización comienza con la integración, no con la instalación
Cuando los fabricantes comienzan a explorar la automatización, la conversación suele centrarse en la tecnología.¿Qué robot debemos usar? ¿Cuál es el mejor sistema de visión? ¿Qué plataforma de softwar…
6 min de lectura
Cómo los gemelos digitales y la IA están creando mejores entornos de fabricación
Cuando se habla del futuro de la manufactura, las conversaciones suelen centrarse en la inteligencia artificial, la robótica y las operaciones autónomas. Si bien estas tecnologías siguen avanzando, es…
6 min de lectura
Impulsando la sostenibilidad y el ahorro de costos mediante la eficiencia en la transferencia de pintura
En el entorno de fabricación actual, la sostenibilidad y la reducción de costos ya no son prioridades contrapuestas. Van de la mano. En ningún lugar es esto más evidente que en las operaciones de pint…
6 min de lectura
Por qué la robótica estandarizada está transformando las operaciones del sector de alimentos y bebidas
Los fabricantes de alimentos y bebidas se enfrentan a una presión cada vez mayor para mejorar la productividad, al tiempo que deben lidiar con la escasez de mano de obra, el aumento de los costos y la…
4 min de lectura
Controlar lo Incontrolable: Cómo FANUC ha Transformado las Reglas de la Aplicación Robótica de Adhesivos
En todos los sectores manufactureros, los adhesivos han pasado de ser un material de apoyo a convertirse en un elemento central del diseño y el ensamblaje de los productos. Los adhesivos permiten crea…
6 min de lectura
Puesta en marcha virtual mejorada con la conectividad ROBOGUIDE–Rockwell
A medida que el sector manufacturero continúa su transición hacia una ingeniería centrada en lo digital, la simulación y la puesta en marcha virtual se están convirtiendo en herramientas esenciales pa…
5 min de lectura
Stream Motion llega a la fábrica real: cómo las aplicaciones dinámicas se están volviendo prácticas
Durante décadas, la ensamblaje general ha sido la última sala de la fábrica donde los robots aún se muestran reticentes. El estampado, la carrocería en bruto y la pintura se automatizaron hace mucho t…
5 min de lectura
El futuro de la fabricación comienza con el CNC FANUC Serie 500i-A
El control más reciente de FANUC, el FS 500i‑A, marca un gran avance para la industria del mecanizado. Con el desarrollo de varias innovaciones clave, tanto los fabricantes como los constructores de m…
4 min de lectura
Cómo la robótica colaborativa está transformando las operaciones modernas de recubrimiento
Durante años, los robots colaborativos se han ido introduciendo de manera constante en las áreas de soldadura, las estaciones de mantenimiento de máquinas y las líneas de manejo de materiales. Sin emb…
4 min de lectura
Cobots de FANUC: mayor capacidad de carga útil para el levantamiento de cargas pesadas y mucho más
FANUC America ha presentado dos nuevos robots colaborativos con mayor capacidad de carga útil para satisfacer las necesidades de las empresas que buscan liberar a los trabajadores de las tareas de lev…
2 min de lectura
Creando nuevas oportunidades en el sector de la panadería gracias a la automatización robótica
La industria panadera siempre ha dependido de mano de obra calificada, pero en los últimos años la dinámica de la mano de obra ha cambiado drásticamente. Muchos empleados con experiencia ‑sobre todo l…
5 min de lectura
Cómo está evolucionando la robótica para crear una automatización más adaptable en la manufactura moderna
Hoy en día, los fabricantes se enfrentan a un panorama de producción definido por el cambio rápido. Los ciclos de vida de los productos se están reduciendo, la variabilidad de las piezas está aumentan…
3 min de lectura
Mejora la calidad, reduce el desperdicio: la innovación en dispensación impulsada por CRX de FANUC
En el exigente panorama industrial actual, los fabricantes de todos los sectores buscan soluciones más inteligentes que mejoren la calidad, la ergonomía de los trabajadores y la rentabilidad. El nuevo…
3 min de lectura
Elegir el protocolo de control adecuado puede facilitar mucho la integración de los cobots
Incluso la mejor configuración de automatización del mundo necesita una forma de comunicarse con todo lo que la rodea. No importa si es rápida, compacta o eficiente en el consumo de energía: si un rob…
8 min de lectura
Piezas y servicio OEM frente a terceros: lo que los fabricantes deben saber
Los productos de FANUC son conocidos por su confiabilidad: ya sea un sistema CNC o un robot, los clientes confían en que los equipos de FANUC funcionarán cuando sea necesario. Pero, como toda tecnolog…
3 min de lectura
¿Año nuevo, nuevo sistema CNC? 10 preguntas que debe hacerse al evaluar una actualización CNC para su máquina heredada
Con el inicio del nuevo año, ahora es el momento ideal para evaluar sus operaciones actuales. Quizás esté considerando adquirir nuevos equipos para satisfacer la demanda o aprovechar nuevas oportunida…
3 min de lectura
Robots que mantienen las luces encendidas: cómo el manejo inteligente de máquinas aumenta la producción de los talleres cuando más importa
En mercados competitivos y economías inciertas, los fabricantes siguen buscando formas de sacar más rendimiento de los recursos existentes. La automatización ya no es solo una estrategia a largo plazo…
5 min de lectura
FANUC America inspira a los innovadores del futuro durante el evento Manufacturing Day
En la sede de FANUC America en Rochester Hills, Míchigan, decenas de estudiantes de secundaria se reunieron recientemente para celebrar el Manufacturing Day, un evento anual de la empresa diseñado par…
2 min de lectura
¿Deberías considerar una modernización CNC?
Las máquinas herramienta se encuentran entre los equipos más importantes —y costosos— de la mayoría de los talleres. Al tratarse de una inversión de capital significativa, deben mantener su viabilidad…
4 min de lectura
FANUC America se asocia con SkillsUSA para donar un robot y entrenar al distrito escolar de Arizona
FANUC America, en colaboración con SkillsUSA, donó un robot LR Mate200iDde última generación al Distrito de Educación Técnica Conjunta de Pima (JTED) en Tucson, Arizona, el 15 de septiembre, lo que su…
3 min de lectura
Por qué los brazos cobot realizan el trabajo pesado mejor que nunca
El trabajo pesado requiere movimientos inteligentesEl levantamiento manual puede agotar rápidamente a una persona, independientemente del turno. Las tareas repetitivas que implican peso, alcance o pre…
9 min de lectura
Cobot and Go: Lijado que ofrece artesanía a gran escala
Ante la continua escasez de mano de obra y las exigencias físicas del lijado manual, los fabricantes de productos de madera buscan soluciones de acabado más inteligentes y uniformes. Aquí entra en jue…
2 min de lectura
Preparar a la fuerza laboral manufacturera para el futuro: el papel de la industria en la educación
El papel que desempeña la automatización en el futuro de nuestro país nunca ha sido tan relevante.A medida que las empresas traen de vuelta la producción a EE. UU., la relocalización de la manufactura…
7 min de lectura
Herramientas para simplificar la integración de la manutención robótica en máquinas CNC: Parte 1
La automatización robótica en el manejo de máquinas CNC puede ofrecer una enorme ventaja competitiva al aumentar la producción y la eficiencia en talleres de todos los tamaños. Sin embargo, integrar u…
4 min de lectura
El éxito de la automatización comienza con la integración, no con la instalación
El éxito de la automatización comienza antes de la instalación. Descubra cómo la integración, la colaboración y el sentido de pertenencia generan un valor duradero.
Cómo los gemelos digitales y la IA están creando mejores entornos de fabricación
Descubre cómo los gemelos digitales en la manufactura, la IA, la simulación y la puesta en marcha virtual ayudan a mejorar la seguridad de los trabajadores, la ergonomía y el mantenimiento predictivo.
Impulsando la sostenibilidad y el ahorro de costos mediante la eficiencia en la transferencia de pintura
FANUC América ha dedicado varios años a trabajar en estrecha colaboración con fabricantes de automóviles para desarrollar tecnologías de pintura robótica de alta eficiencia de transferencia.
Por qué la robótica estandarizada está transformando las operaciones del sector de alimentos y bebidas
Las soluciones estandarizadas de paletización y empaque de cajas con robótica ayudan a los fabricantes de alimentos a aumentar la eficiencia y superar la escasez de mano de obra.
Controlar lo Incontrolable: Cómo FANUC ha Transformado las Reglas de la Aplicación Robótica de Adhesivos
Descubre cómo el sistema de dispensación integrada de FANUC redefine la aplicación robótica de adhesivos, proporcionando líneas precisas, estables y repetibles a pesar de la variabilidad del material.
Puesta en marcha virtual mejorada con la conectividad ROBOGUIDE–Rockwell
FANUC mejora ROBOGUIDE con conectividad Logix Echo de Rockwell, optimizando la simulación y la puesta en marcha virtual en sistemas de automatización.
Stream Motion llega a la fábrica real: cómo las aplicaciones dinámicas se están volviendo prácticas
Cómo Stream Motion de FANUC y la visión basada en IA de Inbolt permiten a los robots rastrear piezas en líneas en movimiento, lo que facilita un trabajo de precisión sin paradas, sin accesorios de sujeción ni necesidad de reentrenamiento.
El futuro de la fabricación comienza con el CNC FANUC Serie 500i-A
FANUC presenta el CNC FS 500i-A, que ofrece un rendimiento más rápido, capacidad avanzada de 5 ejes y mayor confiabilidad.
Cómo la robótica colaborativa está transformando las operaciones modernas de recubrimiento
Los cobots de pintura aportan una automatización accesible y flexible al acabado de alta variedad, simplificando la programación y mejorando al mismo tiempo la consistencia, la calidad y el tiempo de actividad.
Cobots de FANUC: mayor capacidad de carga útil para el levantamiento de cargas pesadas y mucho más
Conozca los cobots de FANUC y sus capacidades avanzadas para el levantamiento de cargas pesadas y aplicaciones versátiles.
Creando nuevas oportunidades en el sector de la panadería gracias a la automatización robótica
Las panaderías están utilizando robótica flexible y fácil de usar para aliviar la escasez de mano de obra, mejorar la seguridad y aumentar la productividad à la vez que se capacita a los trabajadores.
Cómo está evolucionando la robótica para crear una automatización más adaptable en la manufactura moderna
Explora cómo la robótica evoluciona con IA, sensores y software flexible para lograr una automatización adaptable en la manufactura moderna.
Mejora la calidad, reduce el desperdicio: la innovación en dispensación impulsada por CRX de FANUC
Aumente la precisión, la ergonomía y el retorno de la inversión con el carro de dispensación móvil automatizado de FANUC, impulsado por CRX-30iA y la tecnología de Graco.
Elegir el protocolo de control adecuado puede facilitar mucho la integración de los cobots
Descubra cómo los protocolos de control como EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP e I/O Link influyen en la integración, el rendimiento y la confiabilidad a largo plazo de los cobots.
Piezas y servicio OEM frente a terceros: lo que los fabricantes deben saber
Descubra por qué las piezas y el servicio OEM de FANUC ofrecen una seguridad, fiabilidad y valor a largo plazo superiores en comparación con las reparaciones de terceros.
¿Año nuevo, nuevo sistema CNC? 10 preguntas que debe hacerse al evaluar una actualización CNC para su máquina heredada
¿Está pensando en una modernización CNC? Descubra las preguntas clave, los beneficios esperados y cómo los controles modernos pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de las máquinas heredadas.
Robots que mantienen las luces encendidas: cómo el manejo inteligente de máquinas aumenta la producción de los talleres cuando más importa
Descubre cómo un robot de manejo de máquinas CNC puede transformar tu taller y cómo el manejo inteligente de máquinas herramienta reduce los tiempos de entrega y aumenta la producción entre un 40 % y un 60 %.
FANUC America inspira a los innovadores del futuro durante el evento Manufacturing Day
FANUC America acogió a estudiantes de secundaria en su sede de Rochester Hills con motivo del Manufacturing Day, ofreciéndoles demostraciones prácticas de robótica y conocimientos especializados para despertar su interés por las carreras profesionales relacionadas con la automatización. El evento respalda los esfuerzos por abordar la creciente escasez de mano de obra cualificada a través de programas educativos y colaboraciones con la industria.
¿Deberías considerar una modernización CNC?
Cuando una máquina herramienta antigua no funciona de manera óptima, una modernización CNC podría ser la clave para ahorrar costos y aumentar la productividad.
FANUC America se asocia con SkillsUSA para donar un robot y entrenar al distrito escolar de Arizona
FANUC America, en asociación con SkillsUSA, donó un robot LR Mate 200iD de última generación al Distrito de Educación Técnica Conjunta Pima (JTED) en Tucson, Arizona, lo que supone un punto de partida importante en los esfuerzos de la región por preparar a los estudiantes para carreras en la fabricación avanzada.
Por qué los brazos cobot realizan el trabajo pesado mejor que nunca
Descubra cómo los brazos cobot modernos agarran, levantan y mueven con precisión. Explore los cobots de FANUC diseñados para ofrecer velocidad, seguridad y capacidad de carga pesada.
Cobot and Go: Lijado que ofrece artesanía a gran escala
Sistema de lijado robótico «plug-and-play» con cobot FANUC para acabados uniformes, reducción de la mano de obra y rápida implementación en talleres de carpintería.
Preparar a la fuerza laboral manufacturera para el futuro: el papel de la industria en la educación
La relocalización y la automatización exigen una fuerza laboral calificada. Descubre cómo la educación temprana en robótica y el apoyo de la industria pueden preparar à la industria manufacturera de EE. UU. para el futuro.
Herramientas para simplificar la integración de la manutención robótica en máquinas CNC: Parte 1
¿Utiliza controles numéricos FANUC? Su taller podría aprovechar la ventaja de FANUC-2-FANUC al automatizar sus procesos.
Mostrando 1–24 de 110 articles