El fabricante de vehículos de emergencia aborda la escasez de mano de obra y mejora la eficiencia mediante la automatización y la inteligencia artificial.
Por más de 40 años, Life Line Emergency Vehicles ha fabricado ambulancias personalizadas. Por la dificultad de lijado y acabado, se buscó la automatización.
Desafíos
- Trabajo físicamente exigente que agotaba y tensaba a los empleados.
- Dificultad para encontrar y retener mano de obra en un entorno de bajo desempleo.
- Procesos de trabajo intensivos en mano de obra con tiempos de producción innecesariamente largos.
Resultados
Ability to relocate employees to higher-satisfaction roles
Gains of 30-40% in production times
Se ha creado una mayor flexibilidad laboral en la fabricación para abordar tareas urgentes.
Historia
Como fabricante de ambulancias altamente personalizadas, Life Line Emergency Vehicles presta especial atención a la calidad, la seguridad y la durabilidad de sus productos, consciente del papel fundamental que desempeñan a la hora de salvar vidas a diario. Si bien los usuarios finales, los técnicos de emergencias médicas y los pacientes son el centro de la misión de la empresa, Life Line también se ha guiado durante mucho tiempo por el deseo de hacer lo correcto por sus empleados-propietarios. Recientemente, eso significó abordar uno de los aspectos más exigentes físicamente de su proceso de fabricación: el lijado y el acabado de las carrocerías de las ambulancias.
El proceso de acabado, una tarea tediosa, solía implicar que un empleado-propietario subiera y bajara escaleras, arrastrara mangueras y otros equipos alrededor del vehículo y sometiera a sus rodillas y piernas a un gran esfuerzo, ya que tenía que desplazarse gateando por los techos metálicos de los camiones. Este proceso no solo era el menos apreciado por los empleados, sino que también resultaba difícil contratar y retener mano de obra para realizarlo.
Teniendo esto en cuenta, Life Line comenzó a buscar un robot que pudiera realizar el lijado y el acabado con la misma calidad que los empleados. Buscaban un verdadero socio integrador, alguien que no solo les vendiera un robot, sino todo un sistema diseñado para sus necesidades específicas, con un apoyo continuo para mantener y optimizar el proceso de automatización.
GrayMatter Robotics, un integrador de sistemas autorizado por FANUC, utiliza inteligencia artificial patentada diseñada en células robóticas inteligentes para ayudar precisamente en el tipo de tareas tediosas y ergonómicamente difíciles a las que se enfrenta Life Line. Sus soluciones están adaptadas a las variaciones y variabilidades de la fabricación de vehículos especiales, lo que les permite trabajar en casi cualquier pieza en cuestión de minutos y ofrecer resultados más rápidos y consistentes.
En este caso, GrayMatter Robotics proporcionó un único sistema configurado con un brazo robótico y un riel de la serie M-710 de FANUC, ideal para el lijado y especialmente eficiente. Gracias a esta solución estandarizada, la configuración y el funcionamiento se facilitaron rápidamente, y el equipo de GrayMatter Robotics resolvió los problemas que surgieron para aumentar aún más la eficiencia mediante mejoras incrementales.
Desde entonces, Life Line ha logrado una reducción del 30-40 % en el tiempo de proceso para el acabado de cada vehículo especial, al tiempo que ha podido reasignar a los empleados-propietarios a otras funciones prioritarias en la planta de fabricación.
Para mí, el futuro consiste en continuar con la hoja de ruta de la automatización: ¿cómo podemos hacer que las tareas tediosas sean más eficientes? Creo que la automatización desempeña un papel importante en ello.
Jamie Breitbach Manufacturing Coordinator – Life LineProductos FANUC Utilizados
M-710iD/70
El robot FANUC M‑710iD/70 es una solución versátil y robusta diseñada para una amplia variedad de aplicaciones industriales.
- Max Payload:
- 70 kg
- Reach:
- 2104 mm
Conozca GrayMatter Robotics, Integrador de sistemas autorizado por FANUC
At GrayMatter Robotics, we’re not just changing the game in manufacturing; we’re improving the quality of lives. Our mission is to empower manufacturers with smart robotic cells that boost production capacity and alleviate the physical strain of repetitive and ergonomically challenging tasks. In an industry where many workers endure the daily grind of manual labor, we provide a solution that not only lifts the burden off their shoulders but also opens up new avenues for career advancement. By transitioning from demanding roles to becoming skilled robot operators, employees can upskill, gain advanced competencies, or even step into management positions. This transformation allows them to thrive in their careers and enjoy a better quality of life.
Acerca de Life Line Emergency Vehicles
Life Line es un fabricante de ambulancias que prioriza la calidad, la seguridad y la durabilidad para ofrecer un valor duradero a sus clientes. Life Line se dedica incansablemente a producir ambulancias y brindar un servicio que supere las expectativas de los clientes, lo que permite a cada miembro de su equipo trabajar con orgullo y profesionalismo.