Student with Teacher LR Mate 200i D

Soluciones para estudiantes

Los estudiantes que se interesan por la robótica, los CNC y la fabricación avanzada tienen una ventaja en el mercado laboral
FANUC

Soluciones educativas para estudiantes, trabajadores, empleadores y educadores

Occ training 2

Estudiantes y trabajadores

El programa de Educación Certificada (CERT) de FANUC está diseñado para ayudarte a conseguir un empleo muy solicitado que ofrezca salarios altos, movilidad ascendente y, en última instancia, un mejor nivel de vida.

Soluciones educativas de FANUC America para estudiantes

Explora las oportunidades de formación en robótica y CNC.

Certified Education Logo shaded

Los programas educativos certificados por FANUC ofrecen formación relevante para la industria

FANUC America cuenta con más de 1700 escuelas asociadas que ofrecen nuestros programas educativos y de certificación utilizando las últimas tecnologías de automatización.

Los estudiantes de las escuelas asociadas están preparados para incorporarse al mercado laboral con las habilidades y los conocimientos alineados con la tecnología industrial actual. ¿Por qué? ¡Porque FANUC cree que trabajando juntos podemos inspirar hoy a los innovadores del mañana!

Videos educativos de FANUC

Episodio 2: Abordar la brecha de habilidades: Lorain County Community College

El Lorain County Community College, una de las 1500 escuelas asociadas a FANUC America, forma a los estudiantes de automatización utilizando el método «Train Ohio Earn & Learn».

Programa de Robótica y Automatización del Oakland Community College

Programa de Robótica y Automatización del Oakland Community College para carreras avanzadas.

CERT CNC Levil en la escuela secundaria Nova

Un profesor de la escuela secundaria Nova se beneficia de la fresadora Levil con CNC FANUC 0i-f.

Formación FANUC CERT en el Branch Area Careers Center

Programa de formación en robótica industrial en el Branch Area Careers Center.

Programa FANUC CERT en RAMTEC

Programas de capacitación en automatización FANUC certificados por la industria en el Centro de Capacitación en Automatización de RAMTEC.

Formación certificada por FANUC en el Campus Técnico de las Escuelas de Oakland

Programas de formación certificados por FANUC en las Escuelas Técnicas de Oakland - Noroeste.

Formación certificada por FANUC en el Centro de Ciencia e Industria de Utica

Programas de formación certificados por FANUC en el Centro de Ciencia e Industria de Utica.

Testimonios

Test2

"Our two-year robotics training program is based on STEM initiatives that have prepared students to go directly to work in high-paying careers. In fact, since we began the program in the 1980s, we’ve achieved nearly 100% placement for our graduates, all accepting starting positions with average salaries exceeding $60K."

John Sefcovic Profesorado - Programa de Robótica y Automatización, Oakland Community College
Test1

"Manufacturing is becoming more and more automated every day. Everything is being done by machines, creating a need for a higher educated workforce. The students that are coming here and learning about robotics are getting those higher paying jobs."

Bob DuCharme Instructor, Oakland Schools Technical Campus
Test3

"FANUC has the most common control platform, which is the one that students will see when they enter the job market."

Adam Handler Profesor de ingeniería, Nova High School