Modernización de sistemas CNC para protegerlos contra ataques de ciberseguridad.
(Hoffman Estates, Illinois, 23 de septiembre de 2021) FANUC America, proveedor líder de CNCs, robótica y ROBOMACHINES, presenta una solución de actualización para máquinas CNC antiguas (legacy) que funcionan con sistemas operativos anteriores a Windows 10. El programa Panel i Replacement moderniza los CNCs de FANUC con una potente computadora industrial, disponible con pantalla LCD táctil o no táctil, unidades de estado sólido y Windows 10 IoT Enterprise.
Los CNCs de FANUC que funcionan con sistemas operativos obsoletos, como Windows 7, XP o anteriores, ya no son compatibles con Microsoft y, por lo tanto, no reciben sus actualizaciones críticas. Si las máquinas se conectan a una red en línea, esto puede dejar los equipos de fabricación sensibles expuestos a importantes violaciones de la ciberseguridad. La actualización de las computadoras industriales de estas máquinas permite a las empresas conectar de forma segura sus CNCs a su red y aprovechar los datos del Internet Industrial de las Cosas (IIoT).
"Para seguir siendo competitivos, se necesita información operativa en tiempo real de las máquinas CNCs para tomar decisiones basadas en datos", afirma Jon Heddleson, director general de Automatización Industrial de FANUC America. "Pero somos conscientes de que todavía se utilizan muchos equipos CNCs antiguos. Para satisfacer esta necesidad crítica de ciberseguridad, este programa permite a los usuarios de CNCs de FANUC aprovechar las ventajas del IIoT conectando sus máquinas a la red empresarial de forma segura".
La conexión de los equipos CNC permite operar las máquinas de forma remota y segura, así como recopilar datos de producción importantes que son fundamentales para tomar decisiones empresariales eficaces. Además de ofrecer protección de ciberseguridad, el programa Panel i Replacement de FANUC ofrece dos opciones de tamaño de pantalla, una CPU más rápida, más memoria y mayor capacidad de almacenamiento.
Para obtener más información sobre el programa de sustitución de paneles de FANUC America, visite: https://www.fanucamerica.com/products/cnc/industrial-pcs/industrial-pc-windows-10-panel-i-replacement.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.