Servomotores
Los servomotores de FANUC se caracterizan por su alta confiabilidad, fácil mantenimiento y excepcional eficiencia eléctrica. Nuestros servomotores están diseñados y fabricados con un enfoque en lo último en rendimiento, confiabilidad y eficiencia. Nuestra potente tecnología de mecanizado de alta velocidad y nuestras funciones de eficiencia energética reducen considerablemente los tiempos de ciclo, al tiempo que garantizan un alto grado de exactitud y precisión.
Tipos de servomotores FANUC
Servomotores de la serie ALPHA i-D
El sistema servo de nueva generación de FANUC ofrece alta velocidad y alta precisión al tiempo que reduce el consumo de energía. El rendimiento mejorado del servo cuenta con un funcionamiento excepcionalmente suave para lograr un mecanizado de superficies de alta precisión. El nuevo codificador de impulsos ofrece un mayor control para una precisión excepcional. Además, esta serie cumple con el estándar IP67 para protección a prueba de agua en entornos de lavado intensivo. Los servomotores de la serie Alpha i-D se pueden conectar a los modelos actuales de la serie CNC Plus de FANUC.
Servomotores de la serie ALPHA i-B
Nuestros servomotores de la serie ALPHA i-B ofrecen una rotación ultrasuave y una aceleración superior para máquinas compactas de alta velocidad y precisión.
Servomotores de la serie BETA i-B
FANUC fabrica cuatro tipos de servomotores. Nuestros servomotores de la serie BETA i-B ofrecen una excelente relación rendimiento-costo, lo que los hace ideales para máquinas de nivel básico.
Servomotores de la serie LiS-B
Los servomotores lineales de la serie LiS-B funcionan sin mecanismos de transmisión de fuerza para simplificar el diseño y el mantenimiento de la máquina y proporcionar una gran cantidad de fuerza de empuje.
Servomotores de la serie DiS-B
Los servomotores de accionamiento directo de la serie DiS-B de FANUC son ideales para mesas giratorias y ejes; ofrecen un par enorme con un avance extremadamente suave, al tiempo que alcanzan una alta velocidad, una gran precisión y un funcionamiento sin mantenimiento.
Preguntas frecuentes sobre servomotores
Un servomotor convencional convierte la energía eléctrica en movimiento rotatorio. Consta de bobinados y carcasa del estator, rotor de imán permanente y laminados, codificador de impulsos y campana trasera, además de cojinetes delanteros y traseros.
Los devanados del estator y la carcasa representan la parte electromagnética del servomotor. Su montaje en cara C lo fija al bastidor de una máquina o a la carga que se va a controlar. Su núcleo ferroso, fabricado con láminas de acero, concentra el campo magnético producido cuando la corriente eléctrica fluye por el devanado de cobre. Incrustado en las láminas del estator, el devanado de cobre es un devanado trifásico con la configuración en estrella de FANUC. Por cada revolución de salida de un servomotor, la potencia de entrada trifásica debe completarse cuatro veces. Por lo tanto, los servomotores FANUC están construidos en lo que se conoce como cuadratura.
El rotor del motor es la parte giratoria del motor que suele acoplarse a un husillo de bolas. Está compuesto por un eje de salida centrado en una masa de hierro construida con láminas de acero. El rotor está suspendido por un par de cojinetes que sostienen el eje de salida en el centro del estator. El campo magnético del rotor está formado por imanes permanentes incrustados en el rotor. Por lo general, existen cuatro pares de imanes norte-sur, lo que convierte a la mayoría de los servomotores FANUC en motores de 8 polos.
Para provocar el movimiento entre los imanes permanentes y los electroimanes utilizados en un servomotor típico, se debe aplicar corriente al devanado del electroimán. Esto hace que se genere un campo magnético alrededor del conductor que transporta la corriente. El campo magnético generado al hacer pasar corriente a través de un conductor cambiará de polaridad, dependiendo de la dirección del flujo de corriente. El campo magnético inducido por el cable no es suficiente para hacer que el segundo imán se mueva.
Para amplificar el campo magnético, el alambre se apila sobre sí mismo varias veces. Al hacerlo, el campo magnético se multiplica por el número de alambres apilados en la bobina. Además, el bobinado se monta con un núcleo de hierro, lo que enfoca aún más el campo magnético generado. Al hacer pasar corriente a través de una bobina de alambre con un núcleo de hierro, se genera un fuerte campo magnético. Una vez que tenemos un campo magnético generado por el electroimán, el imán permanente reacciona a él. La cantidad de fuerza de atracción o repulsión generada por los imanes coincide con la fuerza de los dos imanes.
Los servomotores ofrecen una aceleración excelente y son apreciados por su rendimiento, confiabilidad y eficiencia de primera clase. Los servomotores se utilizan en cualquier aplicación que requiera suavidad, precisión, repetibilidad y confiabilidad.
Los servomotores no solo tienen aplicaciones especiales en maquinaria CNC, robótica y fabricación automatizada; estos motores se utilizan en dispositivos de posicionamiento de antenas, cámaras, cintas transportadoras, abridores de puertas y en muchos otros productos y aplicaciones comerciales y de consumo. Los servomotores FANUC se utilizan en todo el mundo y se han ganado una reputación por su alto nivel de calidad de fabricación, que ofrece un rendimiento excepcional con una eficiencia extraordinaria.