User-friendly Shop Floor Programming
Thanks to MANUAL GUIDE i, FANUC CNCs can be programmed very easily and quickly, for CNC turning, milling and compound machining. Self-explanatory menus and graphic simulations guide the user through the programming, producing highly efficient results even for complex machining processes.
MANUAL GUIDE i software is based on the ISO code format and has an ergonomic CNC user interface for programming cycles. It uses a graphical user interface with user-friendly icons which allow you to interactively create part programs in just a few steps. All of the relevant information is displayed on one CNC screen. Having to constantly change between screens is thus avoided as is the risk of getting lost in the numerous pop-up screens.
Manual Guide i Features
- Operator-friendly programming environment
- Advanced Cycle Machining (Turning and Milling)
- Powerful profile calculation
- Seamless environment switching
- Tool management function
- Set-up guidance
- Residual cutting
- Background machining simulation
Manual Guide i Videos
These How-To Videos Will Help Enhance Your MANUAL GUIDE i Experience
MANUAL GUIDE i - Inserción de una frase de formulario fijo de Start Tool
Una guía paso a paso para insertar y editar una frase de formulario fijo de Start Tool en Manual Guide i para operaciones de mecanizado estandarizadas.
Consejos rápidos: refrentado, torneado en bruto y torneado de acabado
Un video de consejos rápidos que cubre los ciclos de refrentado, torneado en bruto y torneado de acabado en FANUC Manual Guide i, incluyendo la definición de geometría y los parámetros de corte.
Descripción general del programa Manual Guide i
Descripción general de alto nivel sobre la creación de un programa de Manual Guide i, desde la denominación y la configuración hasta las operaciones de torneado y la verificación de modelos sólidos en 3D.
MANUAL GUIDE i - Inserción de una frase de formulario fijo del programa de inicio
Una guía paso a paso para insertar frases de formulario fijo de inicio de programa en Manual Guide i, que incluye la modificación de valores y la gestión de características específicas de la máquina.
Consejos rápidos: Ciclos de roscado en Manual Guide i
Un video de consejos rápidos que explica cómo programar ciclos de roscado de diámetro exterior en FANUC Manual Guide i, incluyendo la selección de herramientas, pasadas y ajustes de holgura.
MANUAL GUIDE i - Creación de un programa
Una guía paso a paso para crear un nuevo programa en Manual Guide i, que abarca la numeración con caracteres «O» y los nombres alfanuméricos, así como los comentarios del programa.
MANUAL GUIDE i - Definición de una pieza en bruto cilíndrica
Un tutorial de FANUC Manual Guide i muestra cómo configurar una pieza en bruto cilíndrica, incluyendo el diámetro, la longitud y el origen de trabajo Z.
Consejos rápidos: importación de formularios fijos a Manual Guide i
Un video de consejos rápidos que muestra cómo importar y registrar formas fijas en FANUC Manual Guide i utilizando una unidad USB o una tarjeta de memoria.
Consejos rápidos: Ciclos de reparación de roscas en Manual Guide i
Un tutorial del control FANUC muestra la función de reparación de roscas, incluyendo la orientación del husillo, la medición de la herramienta, la configuración de parámetros y la ejecución.