La editorial Friesens aumenta su producción y garantiza una plantilla preparada para el futuro gracias a la automatización

Friesens, una imprenta en Manitoba, Canadá, busca duplicar sus ingresos sin reducir márgenes, y para ello, contrató a Innovair Automation.

Solución por
Innovair Automation Ltd.
Published
Last Updated
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Desafíos

01

Muchos empleados que pronto se jubilarán

02

Escasez de mano de obra

03

Objetivos de ingresos ambiciosos

Resultados

Young generation 1

Se eliminó la necesidad de contratar personal adicional.

Optimization 3

Improved workplace safety

Proven technology 3

Mayor productividad y aumento de la producción.

Historia

La empresa de servicios editoriales Friesens, con sede en Manitoba (Canadá), lleva en el sector desde 1907. En la actualidad, esta empresa propiedad de sus empleados ha ampliado su oferta a medida que el sector crece y la competencia se intensifica. Para seguir siendo competitivos, los directivos se fijaron un objetivo audaz: duplicar sus ingresos.

Uno de los principales obstáculos en este empeño era una plantilla compuesta por muchos empleados próximos a la jubilación. Esto, unido a la escasez de mano de obra cualificada y con talento, llevó a Friesens a recurrir a Innovair Automation, con sede en Winnipeg.

Al principio, la misión consistía en diseñar e implementar un sistema que ayudara a los empleados a pasar de puestos repetitivos y ergonómicamente difíciles a puestos más significativos y mejor remunerados. Estos esfuerzos también respaldarían la visión corporativa de Friesens de comprometerse con "plantas y equipos de última generación", al tiempo que trabajaban para garantizar una plantilla sostenible y preparada para el futuro. Querían encontrar un socio de automatización que creciera con ellos a lo largo del proceso.

Juntos, y tras varias mesas redondas, Innovair desarrolló una solución de automatización que utiliza robots FANUC M-710iC para retirar las signaturas de impresión —una sola hoja de papel que contiene varias páginas de un libro impresas por ambas caras, antes del proceso de plegado, corte y encuadernación de las páginas en un libro—, comprueba su colocación y la carga en la posición correcta.

El impacto de la automatización ha sido significativo dentro de las instalaciones de Friesens, con una reducción considerable de las reclamaciones por salud y seguridad debido a la eliminación de las tareas pesadas y repetitivas; una mayor productividad gracias a la mayor rapidez de las operaciones en la línea; y la eliminación de la necesidad de contratar personal adicional.

Innovair ya ha sido contratada para desarrollar un sistema de robots colaborativos que implementará una tecnología similar en una docena más de áreas de la planta.

Scott chereowayko
"

Una métrica clave del éxito de nuestra iniciativa de robótica es su impacto positivo en los empleados. La automatización no ha provocado la pérdida de puestos de trabajo. Por el contrario, el personal ha pasado a desempeñar funciones más significativas y mejor remuneradas, lo que ha fomentado una plantilla más comprometida y productiva. Al seguir innovando con la robótica, no solo reforzamos nuestro compromiso con el crecimiento y la excelencia operativa, sino que también garantizamos una plantilla sostenible y preparada para el futuro.

Scott Cherewayko CI Leader – Friesens Corporation

Productos FANUC Utilizados

M710i D 50 M Beauty Shot Left
Articulated Robots

M-710iD/50M

El nuevo robot de seis ejes M‑710iD/​50M de FANUC de carga útil de 50 kg y brazo J2 curvo, minimiza la interferencia con las piezas de trabajo y los accesorios.

Max Payload:
50 kg
Reach:
2606 mm
Ver M-710iD/50M
Integrador de sistemas autorizado por FANUC

Innovair Automation

Innovair Automation is a Winnipeg-based company that provides full-service industrial and collaborative robotic integration to customers across Manitoba, Saskatchewan, Alberta, and British Columbia. We listen to what the customer needs and will design and install a robotic system that meets their specific requirements. After installation is completed, Innovair Automation will continue to work with the customer to ensure integration is successful and the robot is functioning correctly – with continued service offered long into the future. Since 2010, we have been passionate about increasing safety, productivity, and performance across Western Canada.

Visitar sitio web
Innovair Automation Ltd.
Friesens
End User

Acerca de Friesens

Friesens produce libros impresos de alta calidad para grandes y pequeñas editoriales, editoriales independientes, universidades, galerías de arte, museos y muchos otros en Canadá, Estados Unidos y otros países. Nuestras oficinas regionales nos permiten brindar atención personalizada a nuestros clientes en todo Canadá y Estados Unidos.

Visitar sitio web