Ncreflectionstudio

Aumente la eficiencia del mecanizado y la programación con la nueva suite de digitalización.

NC Reflection Studio ofrece una simulación completa del mecanizado para verificar y optimizar el programa en código G, la configuración del trabajo y la producción de piezas.

Published
Reading Time
3 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email

(Hoffman Estates, Illinois, 25 de agosto de 2022) FANUC America, proveedor líder de CNCs, robots y ROBOMACHINEs, presenta el siguiente nivel en herramientas de digitalización integral para talleres mecánicos con el nuevo NC Reflection Studio. Este avanzado software permite crear programas complejos, resolver problemas y editarlos mientras se simula el proceso de corte.

NC Reflection Studio utiliza modelos de máquina proporcionados por el fabricante de la máquina-herramienta o por sistemas CAM seleccionados, junto con un CNC FANUC virtualizado,, creando un gemelo digital para proporcionar un potente código G y simulación de corte, además de backplotting completo, edición de programas y configuración de trabajos con todas las funciones. Este aspecto único proporciona la máxima precisión de simulación mediante el uso de los parámetros CNC reales, la disposición de la máquina y la cinemática. Además, los usuarios pueden cargar o descargar fácilmente programas de piezas al CNC a través de una conexión Ethernet para una gestión fluida de los programas.

"Se trata de una herramienta que ayuda a garantizar que los programas sean correctos para la configuración exacta de la máquina, lo que en última instancia permite fabricar piezas de forma más eficiente y con menos riesgos, que es lo que todos los fabricantes desean", afirma Paul Webster, director de Ingeniería de Automatización Industrial de FANUC America. "Como líderes mundiales en el suministro de CNCs, somos la mejor fuente para proporcionar una visión real de la Industria 4.0 en el CNC. Con este paquete de simulación de alta fidelidad, podrá dedicar menos tiempo a probar los programas publicados en la máquina y más tiempo al corte".

NC Reflection Studio permite una edición robusta de los programas de piezas y una configuración completa del trabajo en cuanto a herramientas, accesorios, compensaciones y piezas en bruto (blanks). La importación de programas publicados desde CAM y las pruebas con los modelos de máquina y la configuración CNC permiten ver cómo la máquina procesará el programa en el mundo real. La simulación tradicional de código G, aunque rápida, carece de datos sobre la configuración de la máquina real. La incorporación de la simulación en línea permite probar los programas utilizando los ajustes reales de los parámetros de la máquina. Gracias a esta flexibilidad para editar programas entre los entornos de backplot, corte y simulación en línea, los usuarios pueden probar rápidamente los programas mientras los editan, así como verificar los programas detallados antes de liberarlos en producción.

Para ver una demostración de NC Reflection Studio, visite el stand 338919 de FANUC en IMTS, en nuestra zona Digital Twin, donde podrá observar la producción de piezas mediante el corte virtualizado de una máquina herramienta de 5 ejes utilizando el comportamiento y la cinemática reales de la máquina.


Acerca de FANUC America Corporation

FANUC America Corporation es una filial de FANUC CORPORATION de Japón y ofrece sistemas CNC, robótica y automatización industrial líderes en el sector. Las tecnologías innovadoras y la experiencia comprobada de FANUC ayudan a los fabricantes de las Américas a maximizar su productividad, confiabilidad y rentabilidad.

FANUC America tiene su sede en 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, y cuenta con instalaciones en toda América del Norte y del Sur. Para obtener más información, llame al: 888-FANUC-US (888-326-8287) o visite nuestro sitio web: www.fanucamerica.com. Además, síguenos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.