IMG 0695

FANUC America presenta soluciones de automatización para la formación y capacitación de la fuerza laboral en la Cumbre Estudiantil de IMTS

FANUC America presentará una amplia gama de tecnologías de automatización en la Cumbre Estudiantil IMTS Smartforce, que se celebrará del 12 al 17 de septiembre en McCormick Place en Chicago, en los stands n.° 215500 y n.° 215124.

Published
Reading Time
3 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email

ROCHESTER HILLS, MI – (25 de agosto de 2022) – FANUC America, líder en sistemas CNC, robótica y ROBOMACHINEs, presentará una amplia gama de tecnologías de automatización en la Cumbre Estudiantil IMTS Smartforce, del 12 al 17 de septiembre en McCormick Place en Chicago, en los stands n.° 215500 y n.° 215124.

“Las empresas que implementan automatización avanzada necesitan empleados con las habilidades necesarias para que la producción funcione sin problemas”, dijo Paul Aiello, Director Ejecutivo de Educación de FANUC America. “Nuestro objetivo en IMTS es demostrar a estudiantes, instructores y personas que buscan empleo que la formación certificada en robótica, sistemas CNC y tecnologías de la industria 4.0 dará como resultado carreras profesionales bien remuneradas y gratificantes.”

  • Las dos sedes de FANUC ofrecerán una combinación de actividades educativas y lúdicas para que los estudiantes vean y experimenten la automatización en el mundo real, incluyendo:
  • Los úttimso robots colaborativos CRX de FANUC serán uno de los principales atractivos: dos de ellos se exhibirán en una torre interactiva y cuatro ofrecerán a los visitantes la oportunidad de probar la guía manual intuitiva del CRX y su programación mediante tableta de fácil uso.
  • Una torre de simulación incluirá tres simuladores CNC FANUC que ofrecerán capacitación práctica y realista sobre los controles FANUC sin necesidad de una máquina CNC real. Otra estación mostrará ROBOGUIDE, el software de simulación de robots de FANUC, que permite a los usuarios crear, programar y simular una celda de trabajo robótica en 3D sin la necesidad física ni el costo de configurar una celda de trabajo prototipo.
  • Un desafío tipo corredor dará a los participantes la oportunidad de enfrentarse a un robot FANUC LR Mate 200iD pasándose un anillo que sostienen con la mano a lo largo de una ruta en zigzag.
  • Dos robots FANUC M-1iA/0.5A de alta velocidad recogerán y clasificarán pastillas de diferentes colores utilizando el sistema 2D iRvision®, y los estudiantes intentarán recoger y clasificar las pastillas más rápido que los robots.
  • Una celda de carga/descarga de máquina que incorpora una máquina CNC Levil con un robot FANUC LR Mate 200iD/4S.
  • Dos celdas estándar para carros de enseñanza, cada una con un robot FANUC ER4: una cerrada y otra sin valla.
  • Una figura gigante de un robot para que personas de todas las edades se tomen selfies y las publiquen en sus redes sociales favoritas.

Actualmente, más de 1400 escuelas en toda Norteamérica han implementado el programa de certificación educativa de FANUC, lo que ayuda a la fuerza laboral actual y futura a convertirse en expertos en automatización. Contar con una fuerza laboral calificada es vital para las empresas que buscan satisfacer la creciente demanda de los clientes e impulsa el crecimiento de la industria manufacturera en Norteamérica.

Los instructores, estudiantes y padres interesados ​​en aprender más sobre carreras profesionales basadas en las tecnologías de la Industria 4.0 deben registrarse hoy mismo: ¡la asistencia es GRATUITA!


About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.