20211116 112408
5 min de lectura

FANUC presenta su cobot CRX de fácil uso y sus soluciones de automatización industrial en Westec

Compartir Facebook X LinkedIn Email

ROCHESTER HILLS, Míchigan(4 de noviembre de 2021) – FANUC America, proveedor líder de CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará su más reciente robot colaborativo CRX y sus soluciones exclusivas de automatización industrial en Westec, del 16 al 18 de noviembre en Long Beach, California, en el stand n.º 1317.

Robot colaborativo CRX fácil de usar

Los visitantes del stand de FANUC en Westec tendrán la oportunidad de probar el sencillo sistema de guía manual y las funciones intuitivas de programación mediante tableta del cobot CRX-10iA/L. 

Además, un FANUC CRX-10iA/L realizará una demostración de carga y descarga en un torno. La demostración resaltará la resistencia industrial, la precisión y la flexibilidad del cobot CRX.

El robot colaborativo CRX de FANUC es una solución flexible y fácil de usar para una variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la asistencia a máquinas, la inspección, la soldadura y más. Los sensores integrados en cada eje permiten que el cobot CRX trabaje de manera segura junto a las personas sin necesidad de costosas barreras de protección. Además, el CRX puede funcionar durante ocho años sin necesidad de mantenimiento, lo que ayudará a las empresas a reducir costos y maximizar la productividad.

El cobot CRX ofrece el mismo alto nivel de desempeño por el que se conocen todos los productos de FANUC, incluyendo las últimas tecnologías y una confiabilidad reconocida a nivel mundial. Es compatible con varias de las funciones avanzadas de FANUC, como iRVision®, y es ideal para cualquier aplicación en la que los robots colaborativos puedan ayudar a los clientes a lograr una mayor eficiencia. Además, la programación interactiva permite a los usuarios enseñar puntos mediante el guiado manual o una nueva interfaz de tableta con íconos de arrastrar y soltar.

Capacitación en línea del CRX

Los módulos de capacitación de e-Learning del CRX ayudan a los clientes a poner al día rápidamente a sus empleados. Actualmente hay siete tutoriales en línea que abarcan una descripción general del producto con sus características, el desembalaje y la configuración, tres cursos de programación y dos cursos de iRVision. En los próximos meses se agregarán módulos de aprendizaje adicionales.

Simplemente regístrese en el sitio para comenzar los módulos gratuitos de capacitación en línea de CRX y descubra lo fácil que es configurar y utilizar el CRX en muy poco tiempo. 

Fácil integración de dispositivos periféricos con el CRX

El sitio web del CRX de FANUC incluye una lista de proveedores autorizados de dispositivos para el CRX, como dispositivos EOAT para cobots, pinzas, accesorios y complementos. La lista de socios, en constante crecimiento, incluye a: ATI, CKD, IGUS, JMC Motion, Leoni, OnRobot, Schmalz, Schunk, Soft Robotics, Zimmer y muchos más.  Es fácil conectar dispositivos de terceros al CRX, por lo que los clientes podrán ponerse en marcha de inmediato utilizando los dispositivos que mejor se adapten a su aplicación. 

FANUC da la bienvenida a los proveedores de dispositivos para robots industriales interesados en que sus productos o soluciones formen parte del programa de dispositivos aprobados por FANUC para los robots colaborativos CRX.

Aplicaciones del CRX

Desde su lanzamiento, el cobot CRX sigue ampliando su gama de aplicaciones, que incluyen inspección, paletización, asistencia a máquinas, recogida y colocación guiadas por visión, lijado y soldadura. Vea los videos de aplicaciones y descubra cómo el CRX puede ayudar a los clientes a lograr una mayor eficiencia en la fabricación.   

¡Suscríbete para recibir nuestro boletín informativo, nuevos módulos de capacitación, actualizaciones de productos y otras ofertas especiales!

Demostraciones de automatización industrial

Los visitantes de Westec también tendrán la oportunidad de experimentar una nueva y emocionante forma de ver la producción de piezas.  Nuestra demostración de Visual Twin destaca las soluciones de digitalización integral de FANUC para el taller de mecanizado. Al trabajar a la perfección con diversos fabricantes de máquinas herramienta, así como con Mastercam y ModuleWorks, Visual Twin de FANUC es una réplica exacta en software de las máquinas CNC reales. Visual Twin mostrará una máquina herramienta virtual de 5 ejes cortando una pieza, lo que refleja el comportamiento de la máquina en el mundo real.

También desde la división de Automatización Industrial, demostraremos la integración perfecta y el alto rendimiento de los sistemas CNC y de servocontrol de FANUC en una fresadora CNC de escritorio Laguna iQ. Equipada con un sistema CNC completo de FANUC, la demostración muestra cómo la máquina, el control y los accionamientos funcionan en conjunto para ofrecer un valor inigualable en cuanto a confiabilidad y precisión. El simulador también puede utilizarse para aprender a configurar los parámetros de los servomotores y mejorar las habilidades de ajuste de los mismos.

Conferencia Aerodef: Aprenda de los expertos

Si te dedicas a la industria aeroespacial, no te pierdas la sesión sobre Automatización, Ensamblaje y Robótica en la conferencia Aerodef el 16 de noviembre de 2:00 a 2:25 p. m. PDT. Rick Schultz, gerente del programa aeroespacial de FANUC América, presentará las últimas tecnologías de automatización, incluidas las aplicaciones de cobots, junto con consejos de expertos y ejemplos del mundo real para las empresas aeroespaciales que buscan implementar con éxito la automatización.


About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.