FANUC presenta su cobot CRX, fácil de usar, y sus soluciones de automatización industrial en Westec.
ROCHESTER HILLS, MI – (4 DE NOVIEMBRE DE 2021) – FANUC America, el proveedor líder de máquinas CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará su último robot colaborativo CRX y soluciones únicas de automatización de fábricas en Westec, del 16 al 18 de noviembre en Long Beach, California, en el stand n.° 1317.
Robot colaborativo CRX de fácil uso
Los visitantes del stand de FANUC en Westec tendrán la oportunidad de probar el sistema de guiado manual sencillo y las funciones de programación intuitivas mediante la tableta del robot colaborativo CRX-10iA/L.
Además, un FANUC CRX-10iA/L realizará una demostración de carga y descarga de un torno. Esta demostración destacará la robustez, precisión y flexibilidad del robot colaborativo CRX.
El robot colaborativo CRX de FANUC es una solución flexible y fácil de usar para diversas aplicaciones, como la supervisión de máquinas(machine tending), la inspección (inspection), la soldadura (welding) y mucho más. Los sensores integrados en cada eje permiten que el robot CRX trabaje de forma segura junto a las personas sin necesidad de costosas protecciones. Además, el CRX puede funcionar durante ocho años sin mantenimiento, lo que ayudará a las empresas a reducir costos y maximizar la productividad.
El cobot CRX ofrece el mismo alto nivel de rendimiento que caracteriza a todos los productos FANUC, incluyendo las últimas tecnologías y una fiabilidad reconocida mundialmente. Es compatible con varias de las funciones avanzadas de FANUC, como iRVision®, y se adapta perfectamente a cualquier aplicación donde los robots colaborativos puedan ayudar a los clientes a lograr una mayor eficiencia. Además, la programación interactiva permite a los usuarios enseñar puntos mediante guía manual o una nueva interfaz para tabletas con iconos de arrastrar y soltar.
Capacitación en línea de CRX
Los módulos de formación en línea de CRX (e-Learning training) ayudan a los clientes a capacitar rápidamente a sus empleados. Actualmente, hay siete tutoriales en línea que incluyen una descripción general del producto con sus características, desempaquetado y configuración, tres cursos de programación y dos cursos de iRVision. Se añadirán módulos de aprendizaje adicionales en los próximos meses.
Simplemente regístrese en el sitio web para comenzar con los módulos de capacitación en línea gratuitos de CRX y aprenda lo fácil que es configurar y usar el CRX en muy poco tiempo.
Fácil integración de dispositivos periféricos con el CRX
El sitio web de FANUC para el CRX incluye una lista de proveedores aprobados de dispositivos CRX (CRX device suppliers)para cobots, incluyendo herramientas de extremo de arma (EOAT), pinzas, accesorios y complementos. La lista de socios, en constante crecimiento, incluye a: ATI, CKD, IGUS, JMC Motion, Leoni, OnRobot, Schmalz, Schunk, Soft Robotics, Zimmer y muchos más. Conectar dispositivos de terceros al CRX es muy sencillo, lo que permite a los clientes empezar a trabajar de inmediato con los dispositivos que mejor se adapten a sus necesidades.
FANUC da la bienvenida a los proveedores de dispositivos para robots industriales interesados en que sus productos o soluciones formen parte del programa de dispositivos aprobados por FANUC para los robots colaborativos CRX.
Aplicaciones del CRX
Desde su lanzamiento, el cobot CRX continúa incorporando nuevas aplicaciones, como inspección, paletización, manejo de máquinas, manipulación de objetos mediante visión artificial, lijado y soldadura. Vea los videos de aplicación y descubra cómo el CRX puede ayudar a los clientes a lograr una mayor eficiencia en la fabricación.
Además, visita https://crx.fanucamerica.com/ y suscríbete para recibir nuestro boletín informativo, nuevos módulos de capacitación, actualizaciones de productos y otras ofertas especiales.
Demostraciones de automatización industrial
Los visitantes de Westec también tendrán la oportunidad de experimentar una forma novedosa y fascinante de observar la producción de piezas. Nuestra demostración Visual Twin destaca las soluciones de digitalización integral de FANUC para el taller de mecanizado. Gracias a su perfecta integración con diversos fabricantes de máquinas herramienta, así como con Mastercam y ModuleWorks, Visual Twin de FANUC es una réplica exacta en software de máquinas herramienta CNC reales. Visual Twin mostrará una máquina herramienta virtualizada de 5 ejes mecanizando una pieza, lo que refleja el comportamiento de la máquina en el mundo real.
También de la división de Automatización de Fábricas, demostramos la perfecta integración y el alto rendimiento de los sistemas CNC y servo de FANUC en una fresadora CNC de sobremesa Laguna iQ. Equipada con un sistema CNC FANUC completo, la pantalla muestra cómo la máquina, el control y los accionamientos trabajan en conjunto para ofrecer un valor inigualable en fiabilidad y precisión. El simulador también puede utilizarse para aprender la configuración de parámetros de servo y mejorar las habilidades de ajuste de servomotores.
Conferencia Aerodef: aprenda de los expertos
Si trabajas en la industria aeroespacial, no te pierdas la sesión sobre automatización, ensamblaje y robótica en la conferencia Aerodef, que tendrá lugar el 16 de noviembre de 14:00 a 14:25 (hora del Pacífico). Rick Schultz, director del programa aeroespacial de FANUC America, presentará las últimas tecnologías de automatización, incluidas las aplicaciones de cobots, junto con consejos de expertos y ejemplos prácticos para las empresas aeroespaciales que buscan implementar la automatización con éxito.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.