MT LIN Ki Monitor Graphic

Nueva herramienta de aprendizaje automático para el mantenimiento predictivo

El monitor de servos con IA de FANUC proporciona datos y análisis sobre el estado de la máquina para maximizar el tiempo de actividad.

Published
Reading Time
3 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email

(Hoffman Estates, IL – 20 de junio de 2022)—El tiempo de inactividad es el enemigo de la rentabilidad en la fabricación, por lo que FANUC, proveedor líder mundial de soluciones de automatización, ha presentado un nuevo software de Internet industrial de las cosas (IIoT) diseñado para prevenir problemas de producción antes de que ocurran. AI Servo Monitor utiliza inteligencia artificial para predecir posibles fallas en los sistemas de accionamiento de los servomotores y motores de husillo de FANUC.

AI Servo Monitor, en conjunto con MT-LINKi mediante aprendizaje automático, analiza el rendimiento diario de las máquinas equipadas con CNC FANUC. Los datos diarios se muestran en gráficos intuitivos que permiten a los usuarios supervisar fácilmente las anomalías en estas máquinas. La inteligencia artificial crea automáticamente un modelo de referencia de la máquina durante su funcionamiento normal. Se genera una "puntuación de anomalía" que expresa la diferencia entre el modelo de referencia y los valores registrados diariamente. En una interfaz web, los usuarios pueden visualizar fácilmente las puntuaciones de anomalía en un gráfico. Además, se pueden enviar notificaciones por correo electrónico si este valor supera los umbrales predefinidos.

“La ventaja del software IIOT es que detecta un fallo antes de que ocurra, no después”, afirma Jon Heddleson, director general de Automatización de Fábricas de FANUC America. “El mantenimiento predictivo es clave para evitar paradas inesperadas. El monitor de servos con IA de FANUC ayuda a garantizar que la producción siga funcionando sin problemas.”

MT-Linki es el software de FANUC para la monitorización del estado de las máquinas y la recopilación de datos, que conecta los equipos de la planta de producción, incluyendo máquinas herramienta, robots y PLC. MT-Linki monitoriza, recopila y presenta datos en representaciones gráficas codificadas por colores de la planta para proporcionar información detallada sobre los procesos de fabricación, así como datos históricos. Se pueden conectar CNC, PLC y diversos sensores que no sean de FANUC mediante el protocolo MTConnect u OPC-UA.

La información que se presenta a través de MT-Linki permite tomar decisiones empresariales basadas en datos para optimizar las operaciones mediante capacidades de mantenimiento mejoradas, como la programación de copias de seguridad de la memoria, la presentación del historial de alarmas/operadores y la supervisión del estado de las baterías de respaldo de la memoria, los ventiladores de refrigeración, las temperaturas del motor, etc.


About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.