Contenido
El futuro ya está aquí, y se trata de la manufactura automatizada. Con el aumento de la producción y el desempleo en mínimos históricos, la automatización se convierte en la solución ideal para los obstáculos laborales y de productividad. Para cubrir estas vacantes, la industria necesita recursos como ingenieros calificados, programadores y técnicos.
Sin embargo, el número de estudiantes y solicitantes que se inscriben en los programas de capacitación en automatización no está creciendo al mismo ritmo que el aumento de la demanda laboral, lo que desconcierta a las autoridades educativas y preocupa a los fabricantes. La respuesta: ofrecer a los empleados del mañana —los estudiantes de hoy— una base sólida basada en la tecnología interactiva, revitalizar la imagen de la manufactura y comunicar las ventajas profesionales del sector durante sus años de formación.
Eliminar ideas equivocadas
Los profesionales del sector observan cómo aumenta la brecha de habilidades. Muchos colaboran con organismos gubernamentales y distritos escolares para incluir un énfasis en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas - Science, Technology, Engineering, and Mathematics) con el fin de preparar a las generaciones futuras.
Entonces, ¿por qué no hay más estudiantes que sigan carreras en la industria manufacturera? Podría ser precisamente por las lecciones que aprenden en la escuela. La historia enseña la importancia de la industria manufacturera y el comercio, así como sus implicaciones sociales, pero la revolución industrial NO es la industria manufacturera actual. La industria manufacturera moderna no es oscura, sucia ni peligrosa como la describen esas lecciones. De hecho, las plantas de manufactura limpias y modernas parecen laboratorios de última generación.
Proporcionar experiencias
Desde participar en ferias de carreras hasta organizar jornadas de puertas abiertas, todos los que trabajan en la industria manufacturera deben poner de su parte para que los trabajadores del mañana conozcan la tecnología actual. Los programas de colaboración con preparatorias y bachilleratos están volviendo a ganar popularidad.
Para ayudar a preparar a los estudiantes para incorporarse al mercado laboral inmediatamente después de graduarse, escuelas como las del condado de Oakland, en Michigan, ofrecen programas de educación técnica, ingeniería y robótica a las escuelas de nivel preparatoria. Los Oakland Schools Technical Campuses ofrecen títulos de asociado en temas como reparación de colisiones, ciberseguridad, mecanizado y soldadura. Gracias a estos programas cooperativos, los estudiantes se graduarán habiendo recibido una educación valiosa y sólida con la que podrán acceder a una carrera profesional gratificante.
Volver a la senda correcta
La industria y el sector educativo están colaborando para asegurarse de que a partir de ahora todo salga bien. Los proveedores de automatización industrial como FANUC America han desarrollado programas educativos que proporcionan a las escuelas tecnología realmente de vanguardia, para que los estudiantes puedan incorporarse al mercado laboral inmediatamente y dedicarse a lo que les apasiona.
Bien equipadas con tecnología robótica moderna, escuelas como el Oakland Community College ofrecen solidos programas de certificación en robótica, reconocidos a nivel nacional. Al formar a los estudiantes en robótica, simulación, controladores y programación, estos cursos se adaptan a las necesidades de la creciente industria manufacturera. Además de proporcionar a los estudiantes una ventaja inicial, la integración de la robótica en los planes de estudio escolares refuerza la innovación, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.
Trayectorias profesionales para cada nivel educativo
Con todos los avances que han traído consigo la robótica y la automatización, el Internet Industrial de las Cosas (IIoT) podría suponer la mayor revolución de todas. El IIoT (Industrial Internet of Things) combina la robótica y la automatización, el análisis avanzado y a las personas. Los dispositivos seguros se conectan entre sí a través de redes seguras, lo que da como resultado sistemas que pueden supervisar, recopilar, intercambiar, analizar y ofrecer nuevos y valiosos conocimientos como nunca antes.
Estos conceptos de manufactura avanzada están creando trayectorias profesionales especializadas en la industria manufacturera que no se cubrirán a menos que podamos atraer a más personas a este sector. Lo importante es recordar que hay carreras en automatización disponibles para todos los niveles educativos, desde diplomas de bachillerato hasta los títulos de técnico superior de dos años, pasando por los estudios de doctorados. Existen innumerables oportunidades interesantes para personas curiosas, motivadas y con capacidad para resolver problemas.
La industria manufacturera moderna no es oscura, sucia ni peligrosa como la describen esas lecciones. De hecho, las plantas de manufactura limpias y modernas parecen laboratorios de última generación.
"La manufactura se está automatizando cada vez más. Todo lo hacen las máquinas, lo que crea la necesidad de una mano de obra con un mayor nivel de formación. Los estudiantes que vienen aquí y aprenden sobre robótica consiguen esos trabajos mejor remunerados".
--Bob DuCharme
Instructor, Oakland Schools Technical Campus, Clarkston, Míchigan
"Nuestro programa de capacitación en robótica de dos años se basa en iniciativas STEM que han preparado a los estudiantes para incorporarse directamente a puestos de trabajo bien remunerados. De hecho, desde que comenzamos el programa en la década de 1980, hemos logrado una tasa de colocación laboral de casi el 100 % para nuestros graduados, todos los cuales aceptan puestos con salarios medios superiores a los 60 000 dólares".
--John Sefcovic
Profesor del Programa de Robótica y Automatización, Oakland Community College
¿Tienes la ventaja técnica?
Ya seas un estudiante de bachillerato, un recién graduado o alguien que busca una carrera profesional con gran demanda, una carrera técnica podría ser la opción ideal para ti.
Al igual que en cualquier campo de estudio, STEM requiere un perfil particular: una mente curiosa, tener objetivos claros y una forma de pensar orientada a la resolución de problemas y a la innovación.