Automatización en movimiento: Saddle Creek Logistics implementa Pixmo para una logística más inteligente y segura
Saddle Creek mejoró la seguridad y eficiencia mediante robots móviles Pixmo para automatizar la manipulación de cajas pesadas en condiciones de calor extremo.
Desafíos
Las temperaturas extremas crean un entorno de trabajo peligroso.
Una tarea repetitiva y ergonómicamente difícil, propensa a lesiones.
Alta rotación de personal y mano de obra limitada.
Espacios reducidos y superficie limitada
Resultados
Sistema compacto que cabe en un espacio reducido en el contenedor.
Proceso de descarga automatizado y fiable completado en menos de 3 horas.
La mano de obra se redujo de 4 o 5 personas a 1 o 2.
Las lesiones en los muelles se redujeron a cero en las operaciones de descarga.
Historia
Con más de 33 millones de pies cuadrados de espacio de almacenamiento, Saddle Creek Logistics Services es uno de los proveedores familiares más grandes de la industria. Y de sus docenas de ubicaciones, su centro en Modesto, California, ha demostrado ser particularmente estratégico, ya que ofrece acceso portuario en uno de los estados más densos sin los altos costos de los bienes raíces del sur de California. Pero un desafío principal acompaña a esta región: los climas cálidos de verano que pueden generar temperaturas de hasta 60°C dentro de los contenedores de transporte que se descargan diariamente en el almacén.
Con un enfoque en la mejora continua y una cultura centrada en el bienestar de sus empleados, la empresa estaba deseosa de asociarse con Anyware Robotics para aprovechar la automatización y reducir el riesgo de seguridad en una de sus tareas más tediosas: la descarga. El robot Pixmo, integrador de sistemas autorizado de FANUC, fue diseñado para resolver precisamente este problema. Pixmo, un robot móvil versátil con inteligencia artificial para la manipulación de cajas, asume una tarea que antes era manual y engorrosa, reduciendo el número de operarios de apoyo de cuatro o cinco a uno o dos.
Gracias a un sistema de transporte auxiliar con patente en trámite, la funcionalidad de Pixmo, que aprovecha la potencia del cobot CRX de FANUC, aumentó la productividad de Saddle Creek, moviendo sin problemas cajas mucho más pesadas que las que pueden manejar los sistemas de la competencia. Desde su implementación, Pixmo ha recogido más de 770.000 kg de producto, mejorando significativamente la seguridad en las instalaciones. Las lesiones en los muelles de carga se han reducido a cero durante las operaciones de descarga, y los empleados han adoptado la automatización y han asumido funciones de mayor valor.
La facilidad de integración, que no requirió grandes cambios en la infraestructura ni cintas transportadoras fijas, permitió a Saddle Creek implementar rápidamente una solución que se adaptaba a su espacio físico existente y generaba un impacto inmediato. Desde su implementación inicial, Pixmo se ha expandido para admitir también el paletizado al final de la línea, convirtiéndose así en el primer sistema móvil de cobots de descarga y paletizado del mundo para muelles de recepción dinámicos.
Otra razón por la que nos asociamos con Anyware fue que realmente entendieron cuál era nuestro problema. Lo comprendieron perfectamente y trabajaron con nosotros para diseñar una solución única y muy escalable dentro de nuestro edificio.
Harshil Aghera Sr. Director of Technology and Innovation – Saddle Creek Logistics ServicesProductos FANUC Utilizados
CRX-30iA
El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla
- Max Payload:
- 30 kg
- Reach:
- 1889 mm
Anyware Robotics
Anyware Robotics develops multi-purpose mobile robots, equipped with physical AI, to enhance operations in labor-intensive industries. Pixmo, the company’s first robot, will initially focus on unloading boxes from containers and trucks in a safe, cost-effective, and reliable way. Built for adaptability, Pixmo’s capabilities will expand with future software updates, enabling mobile palletizing, depalletizing, box picking, and truck loading. Founded by AI and robotics industry veterans, Anyware Robotics is headquartered in Fremont, CA.
Acerca de Saddle Creek Logistics Company
Saddle Creek es una empresa de soluciones de cadena de suministro omnicanal que ofrece servicios de gestión de pedidos, almacenamiento y transporte. Nuestras soluciones personalizadas ayudan a que los productos lleguen a su destino de forma rápida, rentable y sin contratiempos.