FANUC presenta sus últimas soluciones de automatización industrial y robótica en los eventos Southtec y Westec
FANUC America, líder mundial en CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará sus últimas soluciones de automatización industrial y robótica en Southtec, del 24 al 26 de octubre en Greenville, Carolina del Sur, en el stand n.º 2129, y en Westec, del 7 al 9 de noviembre en Long Beach, California, en el stand n.º 1909. Ambos eventos forman parte de la Serie de Tecnología de Fabricación patrocinada por la Sociedad de Ingenieros de Fabricación (SME).
- Published
- Reading Time
- 3 min
Para publicación inmediata
ROCHESTER HILLS, Míchigan – (10 de octubre de 2023) – FANUC America, líder mundial en CNC, robótica y ROBOMACHINEs, presentará sus últimas soluciones de automatización industrial y robótica en Southtec, del 24 al 26 de octubre en Greenville, Carolina del Sur, en el stand n.º 2129, y en Westec, del 7 al 9 de noviembre en Long Beach, California, en el stand n.º 1909. Ambos eventos forman parte de la Serie de Tecnología de Fabricación patrocinada por la Sociedad de Ingenieros de Fabricación (SME).
Programación interactiva del cobot FANUC CRX-10iA
Una demostración del CRX-10iA les dará a los asistentes la oportunidad de probar el intuitivo sistema de guía manual del cobot y la programación fácil de usar a través de la tableta TP. La demostración práctica utilizará el CRX para recoger y colocar pelotas antiestrés ubicadas en una tolva.
FANUC ha ampliado las capacidades de carga útil de sus líneas de cobots CRX y CR para manejar productos de 4 a 50 kg. FANUC cuenta ahora con 11 variantes de modelos de cobots que pueden trabajar en una variedad de aplicaciones industriales, incluyendo ensamblaje, inspección, manejo de materiales, empaque, paletización, lijado, soldadura y más.
Modernización de CNC de FANUC con el cobot CRX-10iA
La modernización del CNC con el cobot FANUC CRX 10iA demuestra los beneficios de modernizar máquinas herramienta heredadas con nuevos CNCs, servomotores y variadores de FANUC, así como la capacidad de integrar sin problemas un cobot para la atención de la máquina. El CNC 0i-MF Plus de FANUC ejecutará un programa de fresado mediante la simulación de los movimientos de corte reales en su pantalla, mientras que el cobot cambiará automáticamente las piezas de trabajo. La demostración destaca cómo la modernización del CNC y la automatización con robots pueden impulsar la productividad general de las máquinas herramienta, al tiempo que garantizan el máximo tiempo de actividad, confiabilidad y eficiencia.
Fresadoras y tornos de escritorio
Para las instituciones educativas que desean brindar a sus estudiantes la experiencia real del corte de materiales, FANUC ofrece varias máquinas de escritorio diferentes. Estas máquinas son perfectas para los estudiantes que desean adquirir experiencia práctica no solo en el manejo de CNCs, sino también en la fabricación de piezas.
La más reciente de ellas es la fresadora de escritorio de Bantam Tools, equipada con el CNC FANUC 0i-F Plus que controla los servomotores y variadores de FANUC, ideal para cualquier entorno educativo o de capacitación laboral.
MT-LINK-i
Conoce más sobre el MT-LINK-i de FANUC, una solución de monitoreo de máquinas herramienta totalmente escalable y lista para usar que puede monitorear, recopilar y administrar datos de una a dos mil máquinas.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.