Robot reapplication banner

Servicios de reutilización (redeployment) de robots

Aproveche al máximo su inversión en automatización con los servicios de reutilización de robots de FANUC America.
Robot redeployment 1

Servicios de mejora y reutilización de robots FANUC

Los productos FANUC son reconocidos por su confiabilidad y longevidad, y a menudo superan la vida útil del proceso de producción original para el que fueron diseñados. FANUC ha ayudado a los fabricantes a reasignar robots para nuevas aplicaciones al proporcionar una evaluación integral de los robots por parte de nuestro equipo de expertos. A través de pruebas exhaustivas de los componentes y piezas que sufren un desgaste significativo, nuestros ingenieros formulan un plan de reacondicionamiento para restaurar su robot a las especificaciones del fabricante original y ofrecen una garantía completa de un año.

FANUC America Corporation es el único centro de reparación certificado para sus robots y ofrece en exclusiva nuestra Certificación de Reparación Certificada por FANUC en todos los robots recertificados.

Nuestro Grupo de Reutilización de Robots Certificados ofrece una amplia gama de servicios que incluyen lo siguiente:

  • Servicios de evaluación
  • Servicios de recertificación
  • Servicios de restauración de robots
  • Servicios de reutilización
  • Servicios de evaluación y reacondicionamiento in situ
  • Servicios de personalización

Servicios de evaluación de robots

El servicio de evaluación de robots de FANUC America incluye un examen exhaustivo para determinar el estado de los robots. Identificamos cualquier área que no cumpla con las especificaciones originales de fábrica mediante una gran variedad de pruebas autorizadas por el fabricante. FANUC America proporcionará una propuesta actualizada en la que se describirán las reparaciones y los servicios de mantenimiento recomendados necesarios para que el robot vuelva a cumplir con las especificaciones del fabricante original.

El servicio de evaluación de robots consiste en:

  • Inspección visual del robot y del controlador para detectar componentes faltantes o no conformes
  • Encendido del robot para confirmar su funcionalidad general
  • Verificación del funcionamiento del teach pendant
  • Documentación de la versión del software y las opciones para la disponibilidad de actualizaciones
  • Movimiento manual del robot a través del rango de movimiento permitido, tomando nota de cualquier anomalía
  • Inspección de frenos del motor para detectar caídas excesivas
  • Pruebas de funcionamiento del robot durante un mínimo de 10 horas
  • Verificación de backlash y registro de los valores
  • Pruebas de repetibilidad y registro de valores
  • Comparación de todos los resultados de las pruebas con las especificaciones originales de fábrica y documentación de las discrepancias
  • Entrega de un informe resumido de la evaluación

Para obtener más información sobre nuestros servicios de evaluación de robots o para solicitar un presupuesto, póngase en contacto con crcsales@fanucamerica.com o complete el formulario de contacto que aparece a continuación.

Servicio de recertificación

El servicio de recertificación utiliza los resultados de la evaluación para que su robot vuelva a cumplir con las especificaciones del fabricante original. El servicio incluye el desmontaje completo de cada eje o conjunto que no haya superado las pruebas realizadas durante la evaluación del robot. El objetivo de este proceso es identificar con mayor precisión cualquier elemento no conforme que, de otro modo, podría ser difícil de detectar. El servicio de recertificación corregirá todas las no conformidades identificadas. Se realizan pruebas y validaciones para garantizar que los robots cumplan con las especificaciones originales de fábrica.

El servicio de recertificación consta de cuatro procesos:

  • Inspección
  • Reparaciones de la unidad mecánica y/o del controlador
  • Mantenimiento
  • Pruebas y validación

Este proceso exclusivo devolverá a su robot a las especificaciones originales de fábrica utilizando la información y los procesos de ingeniería más recientes, disponibles exclusivamente a través de FANUC America. Este servicio de reacondicionamiento de robots está respaldado por la mejor garantía de la industria*.

*Los robots que se someten al proceso de servicio de reacondicionamiento, incluyendo todas las reparaciones que FANUC America considere necesarias, cuentan con una garantía completa de un año que cubre piezas y mano de obra. Cualquier servicio que no alcance el nivel del servicio de reacondicionamiento descrito recibirá una garantía estándar de un año que cubre piezas y mano de obra únicamente para las piezas reemplazadas por FANUC America.

Para obtener más información sobre nuestros servicios de evaluación de robots o para solicitar un presupuesto, póngase en contacto con crcsales@fanucamerica.com o rellene el formulario de contacto que aparece a continuación.

Servicios de reutilización

A veces, la aplicación para la que compró el robot cambia. En lugar de comprar un robot nuevo, deje que nuestro servicio de reutilización de robots certificado por FANUC lo reconvierta, modificando el hardware o el software del robot para satisfacer las necesidades de su nueva aplicación. Contáctenos en crcsales@fanucamerica.com o complete el formulario de contacto a continuación para analizar los cambios en su aplicación. Necesitaremos el número de serie (F#) del robot y, si es posible, el número de serie de un robot que ya cuente con el hardware y el software deseados.

Servicios de evaluación y reacondicionamiento en sitio

FANUC ofrece evaluaciones y reacondicionamientos en sitio para los clientes que no tienen la opción de enviar sus robots a FANUC debido a necesidades de producción o accesibilidad.

Evaluaciones:

Los servicios de evaluación en sitio de FANUC America son similares a los que se incluyen en los servicios que ofrecemos en nuestras instalaciones. Se trata de un examen exhaustivo para determinar el estado de los robots. Identificamos cualquier área que no cumpla con las especificaciones originales de fábrica mediante una serie de pruebas autorizadas. FANUC America proporcionará una propuesta en la que se describirán las reparaciones y los servicios de mantenimiento recomendados para que el robot vuelva a cumplir con las especificaciones del fabricante original.

Diferencias de las evaluaciones en sitio:

  • Poner en funcionamiento el robot durante un mínimo de 10 horas (los robots suelen evaluarse al final de la producción)
  • Se realizarán pruebas de backlash cuando el entorno lo permita
  • Se excluyen las pruebas de repetibilidad

Reacondicionamientos:

FANUC America reacondicionará sus robots basándose en los resultados de la evaluación; los devolveremos a los estándares del fabricante original para mejorar o mantener la calidad y el tiempo de actividad. Por ejemplo, es posible que los clientes necesiten reemplazar elementos sujetos a desgaste, como cables y líneas de pintura que pasan por los carriles de los robots. El trabajo se puede completar durante los períodos de inactividad de la producción, como fines de semana y días festivos. FANUC cuenta con un equipo dedicado que trabajará con usted para desarrollar un plan de acción basado en sus tiempos de inactividad disponibles.

*El servicio de reacondicionamiento de robots incluye una garantía estándar de 1 año en piezas y mano de obra para todas las piezas reemplazadas por FANUC America.

Servicios de personalización

FANUC ofrece varias opciones para robots que se pueden adquirir con la compra inicial del robot o bien en el mercado de repuestos, y que pueden ser instaladas en su robot por nuestros técnicos certificados en reacondicionamiento de robots. Estas opciones que no se adquirieron originalmente con el robot, como iRVision, mejoran la capacidad de sus robots y pueden optimizar la aplicación en general.

Para obtener más información sobre nuestros servicios de personalización de robots o para solicitar un presupuesto, póngase en contacto con crcsales@fanucamerica.com o rellene el formulario de contacto que aparece a continuación.

Robot wrist repair before and after

Wrist Exchange Program

FANUC America now offers an exchange program for customers with worn or damaged robot wrists. If your wrist is no longer meeting OEM standards or has been damaged, you can take advantage of this streamlined process by purchasing a new or refurbished replacement through our Spare Parts department. Once your replacement unit is purchased, you may participate in our core return credit program. Simply return your damaged wrist after the purchase, and you will receive a 10% credit applied to your original order.

Refurbished wrists receive the same as new, 1-year warranty.

If you would like to move forward with the exchange, please follow the steps below:.

Submit a Purchase Order (PO) to robot.parts@fanucamerica.com OR 888-326-8287, opt 1 > opt 2.

  • The PO should cover the cost of the new or refurbished wrist you want to buy.
  • If you have already purchased a new or refurbished wrist, please provide the PO number or Sales Order number the unit was bought on/with.

Spare parts sets up the core exchange.

  • Once Spare Parts receives your PO or Sales Order number and it is processed accordingly, you will receive the RMA paperwork for the wrist(s) you'll be returning for the core credit.

Unit is returned and evaluated.

  • Follow the return instructions on the core credit document. After FANUC receives the old wrist(s), our technicians will inspect the unit to make sure it is a salvageable core

Credit is issued.

  • If the core is approved for repair, you will receive a credit of 10% of the cost you paid for the new or refurbished wrist order.