La solución Machining Simulation for Workforce Development ahora incluye una opción de 5 ejes
La popular solución Machining Simulation for Workforce Development de FANUC America ofrece formación virtual para el manejo de controles y la programación de piezas. Para ayudar a resolver la escasez de operadores de maquinaria de 5 ejes, la nueva incorporación de la simulación de formación de 5 ejes permite a los usuarios aprender a configurar y trabajar con tres fresadoras avanzadas de 5 ejes comunes: tipo mixto, tipo herramienta y tipo mesa. También se proporcionan una fresadora de 3 ejes y un torno de 2 ejes para una máxima flexibilidad de configuración.
Se prevé que la inversión en mecanizado de 5 ejes aumente a medida que evolucionen más operaciones para producir piezas más complejas utilizadas en industrias de alta tecnología, como la producción aeroespacial y de dispositivos médicos. A medida que crezca este sector del negocio de las máquinas herramienta, la demanda de operadores de 5 ejes crecerá exponencialmente. Se prevé que los empleadores, que ya se enfrentan a un mercado laboral restringido debido al conocido problema de la falta de mano de obra cualificada en el sector manufacturero, tengan dificultades para encontrar trabajadores cualificados. La formación de los trabajadores nuevos o existentes de una manera eficaz e innovadora será clave para salvar esta brecha. Por eso hemos creado este paquete avanzado que combina la guía CNC de FANUC y el software de simulación para funcionar ahora como una de las tres principales cinemáticas de fresadoras de 5 ejes.
Además, dado que el mecanizado de 5 ejes es un método complejo, la industria también se enfrenta a la falta de instructores que puedan enseñarlo. Al incorporar la capacitación en 5 ejes en su oferta de desarrollo de la fuerza laboral, FANUC America se compromete a colaborar con nuestros socios educativos para preparar instructores y a los estudiantes de toda Norteamérica para la creciente demanda de capacitación en 5 ejes.
La incorporación de la simulación de 5 ejes ofrece un entorno inmersivo para practicar y comprender técnicas avanzadas de mecanizado. Dado que el mecanizado de 5 ejes implica configuraciones de máquina más complejas, el software de simulación permite al usuario aprender a utilizar de forma eficaz las opciones adicionales y las características únicas. Además, el software de simulación de mecanizado de 5 ejes añade la posibilidad de experimentar y probar la configuración de la máquina y/o el programa de piezas antes de modificar la máquina real.
Para obtener más información o solicitar una prueba de 30 días del software Machining Simulation for Workforce Development.
Nota: Para utilizar el software, también debe tener una versión completa de CNC Guide.