Por qué programar un robot FANUC es más fácil que nunca
- Published
- Last Updated
- Reading Time
- 4 min
En lo que respecta a la programación de un robot industrial FANUC, las recientes mejoras en el software han facilitado mucho las cosas, gracias en gran parte a los últimos robots colaborativos CRX de FANUC. Una de las razones principales por las que los cobots de FANUC se han vuelto tan populares es su facilidad de uso y su programación intuitiva con una tableta Teach Pendant (TP).
"El nuevo Tablet TP ofrece a nuestros clientes una forma más sencilla de programar aplicaciones robóticas estándar", afirma Phil Zanotti, ingeniero sénior del segmento de industria general y automoción de FANUC America. "Actualmente está disponible en los robots de seis ejes de FANUC, y en los próximos meses veremos más novedades. La Tablet TP hace que programar un robot industrial FANUC sea tan fácil como programar un cobot FANUC o utilizar un dispositivo inteligente".
Los clientes ahora pueden elegir: iPendant o Tablet TP
Aunque el iPendant tradicional de FANUC ha evolucionado y se ha vuelto menos complicado a lo largo de los años, con una moderna funcionalidad de pantalla táctil, capacidades mejoradas y menos botones, sigue siendo más atractivo para los clientes actuales. Es probable que estos clientes cuenten con uno o más empleados que sean programadores de robots experimentados y prefieran utilizar el iPendant.
Por otro lado, ha habido una demanda significativa de automatización por parte de empresas que son nuevas en el campo de la robótica o que tienen dificultades para encontrar mano de obra cualificada que respalde su crecimiento, o ambas cosas. Para estos clientes, la facilidad de uso es una de las principales prioridades en relación con la compra de automatización. Es posible que hayan retrasado la compra de su primer robot porque tenían la percepción de que la programación de robots requería mayores habilidades.
Abordar la escasez de mano de obra
La nueva Tablet TP es otra forma más en la que FANUC ayuda a las empresas a abordar sus preocupaciones en materia de mano de obra. ¿Por qué? Porque es fácil para los operadores sin experiencia aprender rápidamente y formar a sus compañeros de trabajo. Ahora, los clientes no tendrán que depender necesariamente de esa única persona del equipo que sabe programar un robot. Así, si alguien se enferma, cualquiera de los miembros del equipo que haya recibido formación puede sustituirlo y hacer el trabajo.
Es importante tener en cuenta que la fuerza laboral actual está formada por muchas personas que han crecido utilizando teléfonos inteligentes y tabletas y se sienten muy cómodas utilizando esa tecnología en su vida personal. Disponer de equipos familiares en el trabajo facilita la formación de las personas. Una vez que un empleado asume con éxito nuevas responsabilidades, no solo aumenta su nivel de confianza y su potencial de ingresos, sino que también es más probable que se quede y crezca con esa empresa.
Nueva Tablet TP de FANUC: características y ventajas
La Tablet TP ofrece potentes funciones, entre las que se incluyen:
- Interfaz de programación sencilla de arrastrar y soltar con pantallas de configuración del robot fáciles de usar. Para enseñar o programar un robot, el operador solo tiene que arrastrar y soltar iconos a lo largo de una línea de tiempo.
- Un botón de parada de emergencia para garantizar la máxima seguridad en la celda de trabajo del robot.
- Fácil creación de pantallas personalizadas para el funcionamiento y la supervisión mediante un kit de desarrollo de software (SDK).
Disponible en todos los robots industriales de seis ejes de FANUC para cualquier tipo de aplicación. Muy pronto, la Tablet TP será compatible con otros robots FANUC.
Sea cual sea el sector, la Tablet TP está diseñada para ayudar a cualquiera a aprender a programar un robot en cuestión de minutos.
Conéctese con FANUC
Cuando esté listo para automatizar, asegúrese de investigar y comparar diferentes opciones. Visite nuestro sitio web y vea la amplia gama de robots con múltiples opciones de montaje que le ayudarán a alcanzar sus objetivos y superar los problemas de mano de obra. También nos encantaría tener la oportunidad de revisar su operación en persona o virtualmente para hablar sobre los robots tradicionales, los cobots y lo que podría funcionar mejor para usted.